This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TL084: 输入信号被钳位

Part Number: TL084

请问一下,TL084CDR的12脚被拉低成-15V(大概),导致输出没波形只有高电平,,输入信号被钳位成低电平导致输出为直流电  可以帮忙分析下是哪里出问题吗?

  • 您好,

    您可以附上您完整的电路图吗?检查下U2C是否构成开环了,导致输出饱和?去掉U2D运放,这一点的电位还是-15V吗?

    您测试了几块电路板是这种情况?是一上电就输出-15V吗?

  •   您好! R19有波形输入,但U2的12脚被拉成低电平,去掉U2恢复正常

  • 您好! 麻烦您这边帮忙看看线路是哪里不对 做出来的产品有15%有这个情况出现,更换一个又可以了。

  • U2A、U2B、U2C、U2D应该是集成的4个运放,您是都去掉了吗?还是去掉的R19?R19输入端是什么信号?OUT-是什么信号?

    异常产品是一上电就异常,还是正常工作一段时间又异常的?

  • 您好 084D是四运放,四个运放集成在一个芯片里面,一拆全拆了

  • 您好 ! 麻烦您这边帮忙看看线路图是否有存在什么问题,出来的板子是有部分存在这个问题 就是没找到问题出于哪里

  • 也就是说异常产品是一开始上电就异常了?

    出来的板子是有部分存在这个问题,那就检查下焊接是否存在问题,板子用料是否一样,物料是否存在问题?

    如果把U2全拆了的话,那么R19输出的就是U5输出信号经R15和R16//C7输出端的信号,那么U5输出的是什么信号?或者说去掉R19,U2C输出正常吗?

    另外,OUT-是什么信号?

  • 感谢您的回复,就是我这边把那个出问题的U2全拆了  更换新的又可以了  但每次出货都是有这个问题 所以一直不知道是哪里出错了,物料都是原装TI的哈 

  • 我想知道您的异常板子是一开始上电就异常了?还是工作一段时间后异常的?因为我不知道您要处理的是什么信号,期望的输出是什么?所以不清楚是电路本身存在问题还是物料的原因;

    如果是一上电就存在异常,而其他一样的板子一样的操作是正常的,那么很可能是物料的问题;

    物料都是原装TI的哈 

    您这里原装TI是在TI 官网 TI store购买的吗?请确保物料最终来源为TI