第一次接触Upp,想要利用Upp模块实现DSP与FPGA的通信,功能如下:
1. 利用Upp从FPGA收取所需数据,DSP处理后将数据返回给FPGA;
2. 已编写Verilog程序并调试,FPGA程序运行正常;
3. Upp模块只收或者只发,完全正确;
4. 先设置Upp工作与Receive,收取数据后,重配置寄存器工作与Transfer模式,结果完全混乱。
所以,想问一下28377D的Upp模块是否无法工作于半双工模式下?如果可以,该如何设置,谢谢!
另外,想问一下28377D的DMA占用了地址0x7000,但是在RAM memory Map中,0x7000并没有分配给Upp DMA,而是给了WatchDog,想问一下这是怎么回事?谢谢。