Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280025C
各位好!
由于工作原因这个测评报告一直拖到现在,本次测试,我是将我手头上有的一些传感模块添加上去,做了一个小项目来进行测评的,本意就是如果测试ok了后面有可能会使用该款芯片作为项目的处理器。所以干脆借着这次机会一起评估了。具体可以看下面的报告。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280025C
各位好!
由于工作原因这个测评报告一直拖到现在,本次测试,我是将我手头上有的一些传感模块添加上去,做了一个小项目来进行测评的,本意就是如果测试ok了后面有可能会使用该款芯片作为项目的处理器。所以干脆借着这次机会一起评估了。具体可以看下面的报告。
S3:A,配置成 UART ISO后,TMDSCNCD280025C 上的MINI USB ,是不是能当USB转串口使用。
我现在配置 GPIO28 GPIO29 为SCIA ,
SCIA 发送数据,D3:A闪烁,但是电脑上的串口助手找不到串口。
电脑上显示 XDS 100 Class USB seial Port(COM8) ,串口助手,不能打个这个COM