This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS570连接SRAM的问题

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

您好!

现在我用一个网卡芯片扩展TMS570的以太网接口,选用的网卡芯片是内嵌协议栈的,芯片连接是http://baike.baidu.com/view/3159380.htm

这块芯片连接方式类似于SRAM,读写操作也和SRAM一样。

我把网卡芯片接在CS0上,但是我在初始化芯片的时候,配置了物理地址、网关、IP等寄存器,然后读这些寄存器,发现有的不是我写入的值。

我用的开发环境使KEIL+Jlink,HALCoGen生成工程,然后EMIF的配置用了示例工程里的配置方法,EMIF80MHz的时钟下SETUP_TIME,DURATION_TIME,HOLD_TIME都选最大值。

我用这个工程在开发板上实验的时候,写入和读出的数据一致,但是放到我自己做的板子上时,读写网卡芯片的寄存器就不对了。

是不是还需要其它配置?CS0是不是只能接SRAM,其它芯片要接在别的片选上吗?

还有网卡芯片的读写时序是比较容易满足的,以前用STM32连接这个芯片的时候,只设置了AddressSetupTime和DataSetupTime就可以工作了。

网卡芯片的读写时序见附件中。网卡芯片的PLL_CLK为150MHz。

datasheet中的例子看不懂,能不能用这个芯片说明一下SETUP_TIME,DURATION_TIME,HOLD_TIME选择的方法?

谢谢!

  • Hi Jonathan,

       我想可能是时序的问题。

       我这里有个EMIF配置的参考代码,请按照您的需要修改参数并尝试是否正常工作。

  • Hi Renton,

       感谢你的回复帮助!

       这个板子我是把地址线接错了,网卡芯片的A0应该是接在EMIFBADD1上的,但是我直接接在了EMIF的A0上,所以读写都不对。

       但是我想通过把芯片地址全部左移一位解决这个地址线接错的问题,发现还是不对,是不是在EMIF的设置中需要其它方法,还是需要把EMIFBADD1拉高或者拉低?

  • 你好,能否提供给我一份EMIF配置的参考代码呢,我用570开发板外接到FPGA上进行EMIF的通信,但读写时序无法正常工作,检查代码无法找到问题,FPGA和570开发板用排线使之连接,不知道是不是因为FPGA与570之间信号线过长导致信号出现问题。

  • 你好,看到你提的问题了,你把地址线接错了,我想问一下,那你用的网卡芯片数据位宽是不是16位的?