您好!
现在我用一个网卡芯片扩展TMS570的以太网接口,选用的网卡芯片是内嵌协议栈的,芯片连接是http://baike.baidu.com/view/3159380.htm
这块芯片连接方式类似于SRAM,读写操作也和SRAM一样。
我把网卡芯片接在CS0上,但是我在初始化芯片的时候,配置了物理地址、网关、IP等寄存器,然后读这些寄存器,发现有的不是我写入的值。
我用的开发环境使KEIL+Jlink,HALCoGen生成工程,然后EMIF的配置用了示例工程里的配置方法,EMIF80MHz的时钟下SETUP_TIME,DURATION_TIME,HOLD_TIME都选最大值。
我用这个工程在开发板上实验的时候,写入和读出的数据一致,但是放到我自己做的板子上时,读写网卡芯片的寄存器就不对了。
是不是还需要其它配置?CS0是不是只能接SRAM,其它芯片要接在别的片选上吗?
还有网卡芯片的读写时序是比较容易满足的,以前用STM32连接这个芯片的时候,只设置了AddressSetupTime和DataSetupTime就可以工作了。
网卡芯片的读写时序见附件中。网卡芯片的PLL_CLK为150MHz。
datasheet中的例子看不懂,能不能用这个芯片说明一下SETUP_TIME,DURATION_TIME,HOLD_TIME选择的方法?
谢谢!