This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:如何设置 SEL_ENET_MUX_S0输出低电平

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/828738/tda2evm5777-how-to-set-sel_enet_mux_s0-output-low-level

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件:PCF8575

您好!

1、如何设置 SEL_ENET_MUX_S0输出低电平。让 A1端口= B2端口。是否按如下方式进行设置

ovcam5{(&O)
 MUX-GPIO =
   <&P CF_GPIO_21 4 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* SEL_ENET_MUX_S0 *
};(dra7-EVM-vision.dts    :ti_component-os_tools/linux/kernel/omap/arch/arm/boot/dts/)

但我将测试 SEL_ENET_MUX_S0端子电压设置为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的更改是正确的、设置摄像头节点的 mux-GPIO 属性会将引脚设置为输出低电平。

    请注意、该引脚不是 SoC GPIO、而是来自基于 I2C 的 GPIO 扩展器。


    此致、

    Nikhil D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能否设置 SOC GPIO 的输出、使 SEL_ENET_MUX_S0端子上的电压小于3.3伏? 能否在 mux_data.h 中更改 SOC GPIO 的输出? 如何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我在前面的邮件中提到的、电路板多路复用器由基于 i2c 的 GPIO 扩展器选择、它未从任何 SOC GPIO 连接。

    有关 pcf8575扩展器电压范围的更多详细信息、请查看这些统计数据。

    此致、

    Nikhil D