This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:50ms 之前的 TPS65217输出波形

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565552/tps65217-tps65217-output-waveform-before-50ms

器件型号:TPS65217

您好!

我将使用 TI 的 TPS65217测试我们的计数器应用、并测量随附的输入和输出波形。

供电后、50ms 之前的波形看起来是过渡性的、我不确定该波形是否正常。

我认为 SYS 输出电容器的数量和容量会产生影响、因此、如果您有任何有关 SYS 输出电容器的文档、请与我分享。

下面是波形。

1) 1)交流输入

2) 2) LDO4输出

3) 3) SYS 输出

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考、

    有关输出电容器、请参阅 TPS65271C EVM 用户指南。

    ( http://www.ti.com/lit/ug/slvu580b/slvu580b.pdf)

    我使用 DCDC1、2、3 输入(引脚21、22、32)电容器 作为10uF、SYS 输出(引脚7、8)电容器作为22uF。

    如上所述   ,除了 EVM 参考电容值之外,我还需要电容值的建议数量和容量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    在技术规格的第73页10.2节中、典型方框图显示了每个直流/直流开关稳压器的输入端一个10uF、以及 SYS 引脚上一个22uF。 波形将有一些过渡时期、在这个时期内、所有内部电源在第一个交流电压被施加时加电、并且有时间让我们感测到交流电压良好、然后我们将交流电压切换至 SYS。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    感谢您的回答。

    在您的回复中、"波形将有一些过渡时期、在这段时期内、所有内部电源都会在施加第一个交流电压时加电、并且我们需要时间来感测交流电压是否正常、然后将交流电压切换为 SYS。" ,我知道我们在上电后需要50ms 的时间。

    但是、我的问题是关于"0~110ms 周期、为什么下面的两个波形不同、哪一个是正常的?"

    1)

    2)

    我期待您对此做出回答。

    谢谢、

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    从上面的示波器捕获1中可以看出、SYS 的初始条件大于0V、而对于示波器捕获2、SYS 为0V。 这告诉我、交流输入未接地或被移除的时间足够长、所有节点电压放电的初始条件相同。 您可能需要查看 INT_LDO 和 BYPASS、以查看这两种情况的初始条件是否相同。 但它们不同的原因可能是初始条件不同。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    您所说的 SYS 的初始状态 是由于在  短时间内重复关闭测试和电源的过程。   
    当在放电状态下完全打开电源时、相同的电压将从零 v 开始

    这似乎与我所讨论的内容无关。

    同样、我请求查看、LDO4和 SYS 波形不会像 EVM 一样垂直上升的原因、在 LDO4输出达到 3.3V 之前

    此外、请查看上述示波器捕获1和2、了解  它们的不同之处。

    就是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    下面是我们在 TI 评估板上看到的内容、如果没有外部负载、这就是我们的预期。  您能否为我们提供原理图?  我们希望了解您是如何使用该器件的。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AC 输入和 SYS 输出的示波器捕捉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     示波器捕获:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    请查看以下原理图。

    e2e.ti.com/.../ST150N_5F00_DMOS-_5F00_-Pg17_5F00_-POWER_5F00_PMIC.pdf

    下面的两 个文件来自 TI 网站、我参考了这两个文档。

    以下两个文档中有许多不同的点描述、也请查看它们。

    e2e.ti.com/.../Powering-the-AM335x-with-the-TPS65217x.pdf

    e2e.ti.com/.../TPS65217x-Schemetic-Checklist.pdf

    谢谢、

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    从原理图中、您没有在系统中使用 USB 或 BAT 输入、这是正确的吗?

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuan:

    我不使用 USB 或 BAT 输入。

    谢谢 TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    如果您不使用 USB 和 BAT、请查看无电池/5V 运行规范中的第10.2.2.2节。  

    谢谢 Tuan