Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MSP430F149, MSP430G2553, MSP430I2041, MSP430FR6989, MSP430FR6047, MSP-EXP430FR2311, MSP-EXP430FR2355, MSP430FR2311, MSP-FET, MSP430FR2033, MSP430G2211, MSP430F5529, MSP430FR4133, TINA-TI
讲师:Winter Yu
Q&A
1. 430的供电电压是多少?正常工作时候多大功耗?
A:1.8-3.6V,具体功耗可以参见Datasheet中第5章
2. 怎样实现TI MSP430单片机低功耗?
A:1.工艺 2.采用了多种低功耗模式包括CPU和外设
3. TI MSP430 的ADC精度有多高?
A:12bit
4. 12位ADC采样率最高可以到多少?
A:200k
5. 我还没看到2433串口发送数据的例程,2355要是官网有的话可以直接移植给2433芯片用吗?
A:2433有的,可以去Resource Explorer查看,2355的也可以移植
6. 2355主频最高多少?
A:24M
7. 2355的fram最大多大
A:32.5K
8. MSP430FR2355 MCU工作温度范围?
A:–40°C to 105°C
9. MSP430 DAC 最多几路?
A:4路
10. TI MSP430开发环境和编译工具有什么特点和要求?
A:CCS 和IAR 都可以使用,没有什么特殊要求
11. 哪位朋友有MSP430F149的封装库啊?
A:F149器件的主页应该有下载的
12. F系列和FR系列主要区别是什么
A:flash的和FRAM的
13. MSP430内部AD是否有带高PGA的芯片
A:Flash系列有24位SD ADC,带高PGA
14. TI MSP430TM具有多少个可配置的智能模拟组合模块外设?
A:FR2311 has one SAC L1 FR2355 has 4 SAC L3
15. 这个MCU的主频最大可以到多少MHz
A:FR2355 24MHz, FR2311 16MHz
16. 存储功能未来会不会变的很大
A:FRAM的MSP430在存储器方面做出了新的尝试
17. fram是不是类似eeprom
A:FRAM可以替代EEPROM
18. 指针,参数变量等内容都是指向FRAM的吗?还是说fram是指用于用户的数据存储?担心溢出问题
A:FRAM区域也可以设置写保护功能
19. 有unix平台 toolchain么?
A:gcc tool chain可以使用
20. 都有哪些参考设计?
A:www.ti.com/.../toolssoftware 可以在这个页面具体查看 TI Design
21. TI MSP430 集成可配置信号链模块的demo板哪里可以申请?
A:www.ti.com/.../msp-exp430fr2355
22. 有温度采样的例程吗?
23. 模拟软件脚什么名字?
A:http://www.ti.com/tool/tina-ti
24. 目前有没有能够支持蓝牙接口的MCU,这样能够省很多外围器件?
A:www.ti.com/.../overview.html
25. MSP430G2553有没有典型应用参考线路?如何获取TI的技术支持?
A:e2e.ti.com/.../ 官方技术支持论坛,TI内部员工会回答你的问题
26. MSP430F6系列单片机晶振不起振问题
A:e2e.ti.com/.../ 具体问题请在我们官方支持论坛提问
27. TI MSP430支持那些通讯方式?
A:I2C,SPI,UART,红外
28. 谁有MSP430 launchpad的电路结构图
A:launchpad的主页有相关的原理图提供
29. 我用过MSP430I2041内部的PGA只能是x16,是否可以提升到x128的,是否可以提供一个1.5mA的恒流源
A:msp430fr2355 PGA最大可以达到32,恒流源暂时没有
30. MSP430 哪些芯片带SAC?
A:msp430fr2355 和 fr2311
31. 有几路运放?内部可以互联组成多级放大吗?
A:MSP430FR2355有三路运放可以内部级联
32. 430可以进行水的流动速度检测吗?
A:MSP430FR6989集成ESI模块可以实现无磁流量计设计,MSP430FR6047集成了USS模块可以实现超声波流量计的设计
33. LSD4F8448 是TI MSP430那款?
A:MSP430单片机的型号均以 MSP430xx开头的
34. TI MSP430单片机在深度休眠的功耗在多少?如果用电池供电做传感器测量效果怎样?
A:MSP430单片机片内可配置多种低功耗模式,具体功耗可以参见Datasheet的第5章。在最深度睡眠模式时可以达到nA级。电池供电传感测量正是MSP430单片机最擅长的应用场景
35. MSP430有带加密功能没有?
A:MSP430系列有带AES加密模块的型号
36. TI MSP430在工业环境下抗干扰能力如何。在变电站等强电磁环境下运行是否可靠。
A:MSP430以往的应用主要是面向工业的领域的
37. CCS软件,如果仿真FR2311。需要用什么样的仿真器,经济实惠的,推荐款?
A:MSP-EXP430FR2311
38. 有没有这个系列的开发板?
A:MSP-EXP430FR2355,MSP-EXP430FR2311 可以去TI官网搜索这两个型号,在TI在线商城购买
39. ti msp430 的触摸解决方案好吗
A:TI MSP430的CapTIvate 触摸方案了解一下,最大的优势在于抗噪声能力强,灵敏度高
40. MSP430入门应该看哪些资料或者书籍
A:TI跟国内知名大学有合作推出MSP430相关的书籍教材,另外,在TI官网上也可以得到全方位的最新资料和培训教程,www.ti.com.cn/.../overview.html
41. 如何安装MSP-FET430UIF驱动
A:安装最新版CCS或IAR MSP430集成开发环境,会自动安装相应的驱动
42. msp430芯片在测量方面有哪些应用,可以用来测量哪些参数?
A:比如可以实时监控几路电流信号
43. FR2335 能跟5v的IO芯片直连吗?io口有承受5V的能力吗?
A:不可以
44. 2311和2355是p2p吗
A:不是的,具体看芯片管脚分布
45. msp430内存多大?
A:不同版本不一样,具体可以在TI.com找
46. 从休眠到唤醒的时间间隔是多少?
A:不同的低功耗模式唤醒时间间隔不同,在芯片的datasheet上有详细描述
47. 带有几路UART
A:不同的芯片会有不同的配置一般会有两路
48. 利用MSP430FR2355 MCU中的片上智能模拟组合模块来控制回路电流,哪还是否需要独立式DAC?
A:不需要,每个SAC-L3都带有一个12bit DAC
49. 如何实现MSP430远程升级
A:参考这个: www.ti.com/.../slaa721b.pdf
50. TI MSP430有哪些优势?
A:超低功耗、FRAM以及丰富的集成模拟模块
51. MSP430有哪些高效能的特性
A:超低功耗是MSP430系列一直以来的DNA,最新的铁电系列MSP430FRxx则在片上继承了非易失性铁电存储器,我们今天重点介绍的子系列则集成了片上高性能模拟信号链模块
52. 请问:这样的MCU是不是非常适合三表采集应用?
A:传感与测量类应用,均非常适用
53. 超低功耗对于使用是不是性能更强,使用时间更长,而不会受到外部因素影响了
A:低功耗模式不会受到外部因素影响
54. 使用fr,环境vcc和iar哪个更合适?
A:都可以,CCS免费,IAR你懂的
55. 参考设计的全部资料都可以下载吧
A:对的,包括参考代码和硬件设计图
56. 应用场合都是哪些,烟感应用会不会有点浪费资源了
A:对于简单的烟感应用,可以使用msp430fr2311
57. TINA仿真的结果参考意义如何?在实际PCB测试时会否出现较大偏差?
A:仿真可以作为参考,在一些芯片手册中的典型参数点,是比较准确的。具体还是需要以最终测试为准。
58. 请问一下, 非铁电存储器是不是已经淘汰了,目前TI还有非铁电存储器的产品吗
A:非铁电存储是MSP430Fxx系列,铁电存储为MSP430FRxx系列,目前都有的
59. 请问铁电最大的优势就是非易失吗?和常见的rom有什么区别呀
A:非易失、擦写快、擦写次数多
60. 配置是每次上电配置?假如MCU受干扰,程序跑乱了,那会不会修改配置结果
A:复位会重新配置
61. 2系列后面会推出带lcd的mcu吗
A:后续会有的,目前可以使用FR4133, FR6989, FR6037
62. 请问:msp430fr与msp430g2系列产品有哪些优势?
A:简单来说: FR系列使用的是铁电技术,这个是最主要的优势,再一个现在介绍的fr2xx,fr4xx很多集成了模拟前端,对很多应用来说集成度高,电路设计简单
63. 铁电存储没有擦除,是不是理论可以一直使用下去?
A:建议10年
64. 最近想学下MSP430,请问有必有买一个好的仿真器么?
A:建议买MSP-FET或者直接用Launchpad上面的eZ-FET
65. 哪个版本的ccs支持msp430fr2033
A:建议去官网下载最新版CCS
66. 要入门设计一个MSP430的小项目,需要准备哪些硬件和软件
A:建议使用MSP430系列LaunchPad,在TI官网上免费下载CCS集成开发环境
67. 430如何进行小信号的采集和转换?是否内置放大模块?
A:今天介绍的SAC模块就是做这方面应用的,内部集成有放大器、PGA、DAC
68. 想学MSP430单片机 买哪种开发板比较好
A:就买今天介绍的这款,MSP430FR2355 LaunchPad Development Kit, 乘着刚听完,还热乎着
69. 为什么有些是20引脚的 有些是64引脚的 这不是差别很大么 是不是功能上也.
A:具体看型号具有的模块
70. OA需要外配电阻电容吗?
A:看应用,可以配置的
71. MCU带可配置信号链模块和传统运放+MCU的方式,在价格上很有优势,在可靠性上来说如何?
A:可靠性方面请放心
72. 非易失动态变量可以在FRAM区定义吗?
A:可以
73. DAC能做单独的输出吗?
A:可以,但是需要注意驱动能力
74. 可以用2311开发板的仿真器部门仿真下载2355吗
A:可以,仿真器部分是通用的
75. 如何使用EXP430G2烧录MSP430G2211
A:可以sbw两线JTAG
76. RAM可以扩大吗?如果用FRAM?
A:可以把部分FRAM配置成当RAM使用
77. msp430的中断怎么写啊
A:可以参考我们的例程
78. c语言怎么利用msp430单片机进入低功耗模式3
A:可以参考我们提供的Code Example中,有具体代码进入低功耗模式
79. 可配置的信号链器件如何进行配置,有没有相应的操作说明可以参考
A:可以参考芯片Uer’s Guide中SAC模块的介绍
80. MSP430 U-JTAG 仿真器驱动不了怎么办
A:可以尝试外部供电
81. TINA和TI的宏模型以及无源和有源模型可以一起加载吗?
A:可以的,TINA上面提供了丰富的有源和无源器件模型
82. msp430RF系列单片机单独IO状态,能否配置高阻模式?
A:可以配置
83. 2311内置温度传感器,能用于测量板上温度吗?
A:可以用来测量温度,但是精度需要注意
84. MSP430会提供开发代码库吗?
A:可以在CCS中或者访问https://dev.ti.com/ 中的Resource Explorer,TI提供了丰富的参考代码和软件库函数。
85. 跨阻运放具体应用电路?
A:跨阻运放在刚才在ppt里几个SAC应用有展示。主要是实现微弱电流转换成电压,并放大
86. 2355能不能进行流量测量?谢谢
A:流量测量建议选择FR6989,6047系列
87. MSP430单片机,两个串口同时使用时,不能响应串口...
A:麻烦将您的具体问题发帖至e2e.ti.com/.../ , 我们的专家会帮您解决
88. msp430单片机有8位的么
A:没有
89. 2355和2433比较那个内部硬件配置更高一点?
A:没有高低之分,主要根据你的应用选择相应的器件,FR2433相对通用MCU,FR2355则集成了今天介绍的SAC模块
90. fr之前存储最大是多少,是哪个型号
A:目前是256K, 型号很多,比如FR5994, 看您的应用是啥,如果做超声流量检测,还有FR6047等,具体可在这搜索:www.ti.com/.../overview.html
91. 温度传感器精度怎么样,,能有1摄氏度吗?
A:内置温度传感器3摄氏度精度
92. 有没有带16位以上AD、运放模块、22管脚一下的430推荐
A:你指的二线制应用具体是什么?
93. 有没有活动能给大家提供便宜的开发板?
A:请大家关注TI官方微信公众号,不定期有优惠活动
94. 有现成的案例DEMO吗?
A:如果针对烟感应用,有TI design做参考:www.ti.com/.../smoke_detector
95. 有回放吧,刚接个电话,没段没听上
A:稍后请关注我们中文支持论坛,会将视频和相关链接发送上去,e2echina.ti.com/.../
96. msp430里的clock.timestamp是什么意思
A:时间戳
97. msp430f5529是arm吗
A:是MSP430私有16位内核
98. 麻烦回答一下:数据手册中75-76页提到的是不是可以这样理解是两个完全独立的部分
A:是的,两路
99. 430有提供开发板吗?
A:提供丰富的开发工具,包括LaunchPad和Target Board
100. MSP430有带段码LCD的型号吗?
A:铁电系列推荐MSP430FR4133,6989,6037等型号
101. msp430 OSCOFF如何清0
A:通过__bic_SR_register(OSCOFF)来清零,__bis_SR_register(OSCOFF)置位
102. msp430集成可配置信号模块 在低功耗方面是怎么兼顾的 ?
A:我们的SAC内部模块可以配置成高速高功耗和低速低功耗模式
103. TI MSP430单片机在设计中对功能引脚是否可自定义来排序,以方便电路设计?
A:我们的设计人员在设计的工程中已经尽量将可配置的引脚功能复用的很丰富了,但是由于MSP430系列MCU集成了片上丰富的数字和模拟外设,某些外设的端口还是要在特定引脚。
104. 2355可以在105度以下的环境下工作,这个标准是怎么确定的
A:我们是通过大量测试得到的
105. 求MSP430,串口初始化程序。
A:我们有相应的code example可以参考
106. 使用msp430怎样产生1mhz的时钟
A:芯片上电默认即是1MHz主时钟频率,具体配置可以参考我们的Code Example
107. 性价比跟2311比如何?
A:性能会比2311有大幅提升
108. MSP430系列复位RC一般如何选择
A:要看复位脚的功能选择,具体可参照数据手册的 Reset这一节,电阻通常都是47K, 电容选择要注意,太大了会影响烧录,太小了滤波效果不好
109. msp430 都是用c语言的吗
A:一般都是C语言,当然也可以用汇编
110. MPS430在物联网应用广泛,待机功耗如何?
A:以MSP430FR2355为例– Active Mode: 142 μA/MHz – Standby: – LPM3 With 32768-Hz Crystal: 1.43 μA (With SVS Enabled) – LPM3.5 With 32768-Hz Crystal: 620 nA (With SVS Enabled) – Shutdown (LPM4.5): 42 nA (With SVS Disabled)
111. TI有FRAM可以划分一个数据区,一个备份数据区的例程没?
A:有Application note具体详细解释如何划分。MSP430 FRAM Technology – How To and Best Practices
112. TINA-TI可以提供SPICE的所有传统直流、瞬态吗?
A:有的
113. MSP430 Launchpad-MSP430G2553有官方例程么
A:有丰富的官方例程,可以在CCS Resource Expleror MSP430ware里找到,也可以TI.com直接下载MSP430ware
114. MSP430现在适合用在电表产品上吗?
A:有适用的型号,比如FR6779, i2040,2041
115. msp430外接高频振荡器是什么意思?
A:有些MSP430支持外接高频晶振,比如FR2355支持HFXT, 24MHz
116. 单片机或msp430没有清除中断标志会咋样
A:有些标志位会自动清除的
117. MSP430怎么开总中断
A:有一个GIE寄存器位,请搜索Uer's Guide
118. 如何在TI官网上找到MSP430的程序例程?
A:在每颗芯片的网页上的software栏一般都会有对应的样例代码
119. 是不是一块纽扣电池理论上就可以用10年以上了
A:这个要看你的具体应用场景来计算
120. 芯片内部集成SAC,当芯片在低功耗模式时,这些部件也会进入休眠状态吗?
A:这个要看你是进入哪种低功耗模式了,MSP430单片机可以配置为多种不同的低功耗模式
121. msp430只能下载两次,然后显示BSL初始化失败
A:这种情况应该是程序中将JTAG signature锁住了,建议将你的具体问题发布到e2e.ti.com/.../论坛上面,我们的专家会具体解决你的问题
122. msp430 8M主频指的是什么
A:指的是CPU内核的运行频率
123. MSP430单片机的待机电流是多少
A:最低功耗模式下,可达到nA级别