• MSP430AFE253: Sigma-Delta ADC的前端电路设计哪一个更优?

    Part Number: MSP430AFE253
    Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

    很多文档提到,使用 SD ADC 需要对其 差分输入 增加 抗混叠 RC 电路当作其前端电路,如下第一个图,实测在 MSP430AFE 的 SD24_A 上得到了 达到 0.03mV 的采集纹波(使用采样率 fS = fM / OSR = 60Hz,并加上软件实现的 10Hz 低通滤波) 。
    但是ADC具有一定输入阻抗,而前端电路存在的电阻会对采集精度造成影响,况且我的外部信号源也存在一定的输出阻抗…

  • 在TINA-ti里没有找到MSP430

    是需要自己导入吗,在哪可以下载到呢。

  • TPS23751的仿真

    Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS23751

    这是一个POE供电芯片,我想采用该芯片进行电路的仿真,查看相应的电路输出,但是在Tina-TI上没有类似的芯片,应该怎么办

  • 【2018.9 直播 Q&A】TI MSP430集成可配置信号链模块在传感测量领域的应用