This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:紧急:F28377D 176引脚 LQFP 的编程设置电路图。

Guru**** 2553660 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD28379D, TMDSDOCK28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/955134/tms320f28377d-urgent-programming-setup-circuit-diagram-for-f28377d-176-pin-lqfp

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCKTMDSCNCD28379DTMDSDOCK28379D

大家好、一段时间前、我为 F28377D 176引脚 LQFP 制作了自己的分线板、根据手册进行设置、并尝试对其进行编程、但它无法正常工作。 我在电路上反复检查、但仍然无法正常工作。 3周后我放弃了、现在我决定再试一次。

能否有人给我一个电路图、我可以在设置 F28377D 176引脚 LQFP 时继续操作。 我将使用 XDS110调试探针对 F28377D 进行编程

使用 CCS9.3.0的14引脚适配器。  

请帮助、我不想再浪费3周时间尝试对 F28377D 进行编程。  

谢谢、希望很快能收到您的回复。

Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    14引脚适配器可通过 TMDSDOCK28379D EVM 提供。 它使用两个板来实现这一目的、一个 TMDSCNCD28379D 和一个 TMDSHSECDOCK。 请将这些用作参考。

    此设计围绕337 BGA 封装构建、但与将用于176引脚 LQFP 的电路相同。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、感谢您提供的信息。 我已决定改用 F28335。 我已经制作了分线板、设置了所有内容、并且程序正常。 CCS9目前未检测到闪存、因此 Ive 询问 CCS 社区中的问题是什么。  

    再次感谢你的帮助。

    彼得:)