在simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28 版本中,aoa receiver 将接收到的I\Q 值,通过如下函数计算得到角度。
我的问题是,如下代码中,计算 天线1和天线2的相位差用到如下方法,分别传入a,b天线采集的I\Q值
// Calculate phase difference between antenna a vs. antenna b
int16_t Pab_rel = AngleComplexProductComp(
sample[r*numAnt*AOA_NUM_SAMPLES_PER_BLOCK + a*AOA_NUM_SAMPLES_PER_BLOCK + i].i,
sample[r*numAnt*AOA_NUM_SAMPLES_PER_BLOCK + a*AOA_NUM_SAMPLES_PER_BLOCK + i].q,
sample[r*numAnt*AOA_NUM_SAMPLES_PER_BLOCK + b*AOA_NUM_SAMPLES_PER_BLOCK + i].i,
sample[r*numAnt*AOA_NUM_SAMPLES_PER_BLOCK + b*AOA_NUM_SAMPLES_PER_BLOCK + i].q);
在如下函数中,红色,蓝色部分代码如此运算的目和原理是什么?
// Example code for processing IQ data
int16_t AngleComplexProductComp(int16_t Xre, int16_t Xim, int16_t Yre, int16_t Yim)
{
int32_t Zre, Zim;
int16_t angle;
// X*conj(Y)
Zre = Xre*Yre + Xim*Yim;
Zim = Xim*Yre - Xre*Yim;
Zre >>= 10;
Zim >>= 10;
// Angle. The angle is returned in 256/2*pi format [-128,127] values
angle = iatan2sc((int16_t) Zim, (int16_t) Zre);
return (angle * angleconst);
}