This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74670-Q1:TIDA-00858用于抗浪涌

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586946/lm74670-q1-tida-00858-for-anti-surge

器件型号:LM74670-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-00858

您好!

我看到 TIDA-00858的最大输入电压为42V AC、因此 、正如 LM74670数据表中的绝对最大额定值所述、从阴极到阳极(连续)的42V 实际上是一个交流值? 这意味着直流值可以是42Vx1.414 (或45Vx1.414)?

根据以前的经验、我的客户应该为电桥使用100V 二极管、因为100V 是能够承受浪涌的最小反向电压电平。 交流输入范围仅为24V 交流、但在通过58V TVS 后、3000V 峰值浪涌仍将保持在100V 左右。 您能否检查 LM74670是否能够在持续时间为50us 的110V 浪涌下承受? 是否有针对此抗浪涌设计的建议?

谢谢!  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    42V 是输入端交流电压的"峰值"电平。 我认为它可能已经被如此规范、因为"AC"可能意味着除纯正弦波之外的不同波形。 作为交流/直流电源设计人员、我可以看到自己在使用42V 交流电压时会感到困惑、并且 A =阳极和 C =阴极额外电压。 对于反向电压阴极(C)到阳极(A)、绝对最大额定2ms 为45V、连续电压为42V。 因此、对于正弦波交流、Vin 交流电压应为42/1.414 =~ 29.7VAC RMS。 需要一个足够大的较低电压 TVS 来抑制(钳制和承受)浪涌产生的输入能量。

    CA 额定值不是问题、因为存在体二极管、电压将传递到负载。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Brian。

    我的客户将设计 TIDA-00858等全桥整流器。 M1和 M3导通以将浪涌能量传递到负载、但 M2和 M4必须承受反向高电压。 对于此全桥应用、LM74610似乎为负。

    我正在查看具有75V (最大100V)的 LM5050。 以前、我们发现 LM5050可以通过48V 直流电信应用中的抗浪涌测试。 LM5050是否可以配置为全桥整流器作为 TIDA-00858?

    谢谢。