This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:PWM 控制器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180371/lm5045-pwm-controller

器件型号:LM5045

您好!

你好。

客户正在寻找具有 MOSFET 驱动器的 PWM 发生器、用于直流到交流转换。

他遇到了 LM5045、但他不确定该器件是否有用、因为数据表中说该器件适用于直流到直流转换。

请参阅以下内容、了解他对 PWM 发生器的要求。

输入电压:48V 至90V

输出电压:240Vrms 50Hz、1.5A 峰值

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、LM5045不能用于您的指定直流到交流应用。 LM5045频率通常为100kHz、但您的频率为50Hz、LM5045无法达到该频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    你好。  您会从 TI 推荐哪种符合客户规格的组件?

    请提供建议。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    不可以、我们没有直流到交流的器件。 根据我的知识、直流/交流通常是使用 MCU 或 DSP 进行设计。  

    此致、

    黄宏