最新低功耗5GHz 双频带 Wi-Fi MCU FAQ

直播讲师:潘永华

直播FAQ:

1、蓝牙、2.4G、5G同时支持吗?

A:这颗并不是combo的芯片,可以和CC2640配合相关共存功能。

2、双频带是指2.4G+5G么?

A:是的。

3、请问这款芯片有汽车级的吗,有没有在汽车电子上有所应用

A:没有汽车级。

4、智能鎖 主推甚麼

A:cc3235就比较合适。

5、MSP432系列还会继续发展吗,它会兼容现有的SimpleLink吗?

A:会的。

6、今天介绍的这款芯片是ti所有的wifi芯片里功耗最低的?

A:是的。

7、双频带 Wi-Fi MCU在发射阶段的功耗能达到多少?在室外空旷区域采用这种方式电池供电是否可应用?

A:depends on the datarate, you can check the datasheet. 电池供电可以的。

8、抗干扰能力如何?

A:规格书里有相关性能指标。blocking等。

9、CC3235的WIFI最大传输速率可以到多少?

A:11n 的MCS7。

10、有工业级的产品吗?

A:就是工业级的。

11、可否通过降低WIFI的传输速率来进一步降低功耗 ?

A:降低功率有效果的。

12、是不是通过电池供电式为终端设备带来Wi-Fi 功能?

A:可以的。

13、CC3235已经投入市场了吗?

A:量产了。

14、有哪些封装形式?

A:http://www.ti.com/product/CC3235S

15、CC3235支不支持5G技术的研发。吞吐量最大能达到多少?

A:您说的是3gpp的5G?不是一套技术的。

16、现在这两款产品可以从官方购买吗还是代理商

A:都可以。

17、CC3235能电池供电?

A:可以的。纽扣电池不行。

18、双频带 Wi-Fi MCU待机功耗有多少?

A:看场景和状态,具体查一下规格书吧。里面都有。

19、CC3235有开发板可以购买了吗?

A:https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LAUNCHXL-CC3235SF

20、关于CC3235是内部集成天线吗,如果不是内部集成天线, TI是否 可以提供相关的设计资料or帮忙设计板载天线!!

A:没有天线,可以参考一下http://www.ti.com/tool/CC-ANTENNA-DK2里面的2.4G的天线。5G目前没有,一般客户都会选择chip antenna。

21、TI 最新低功耗5GHz 双频带 Wi-Fi MCU启动时的峰值电流有多大?

A:具体查一下规格书吧。里面都有。不同电压,不同电流的。

22、你这个5G的安全跟以前的2.4GWIF很大区别吗

A:不大。

23、TI 最新低功耗5GHz 双频带 Wi-Fi MCU内存有多大?

A:– 256 KB RAM – Optional 1 MB executable Flash

24、CC3235可用于不连接外网,单纯作为局域网内的结点应用吗?

A:可以。

25、CC32XX有多少组UART口?有高速UART吗?

A:2组高速的。

26、可以直接替换以前的芯片吗

A:多了个5G频段,不用可以。

27、5G天线目前没有参考设计?开发板上的陶瓷天线是2.4G?

A:双频天线。

28、使用CC32XX需要对工厂对wifi进行校正吗?

A:不需要。

29、在同一个局域网内,一个CC3135/CC3235热点可以允许多少个节点设备同时接入组成一个点对多点的wifi网络?

A:可以。

30、CC32XX 的WIFI RF走线要做50欧姆阻抗控制吗?

A:嗯,都是50ohm的系统。

31、这个支持5G?

A:是。

32、这个是用到路由器吗?

A:不是,这是物联网wifi。

33、CC3135/3235可以同时开启client和ap模式吗?

A:不行。

34、CC3235是否已经量产供货了

A:可以了。

35、纽扣电池供电吗

A:这个真不行。

36、有没有阉割版得 仅仅用来透传?

A:没有。

37、天线怎么处理?双频可以用同一条天线吗?

A:可以的。

38、CC3135与CC3235有什么区别,能PIN TO PIN么?

A:pin2pin, 3135里面没有M4 de processor。

39、WIFI自己做认证 2.4和5G要做2个?

A:必须的。

40、MCU供电是 2.1 V to 3.6 V么?此MCU有个低功耗模式,低功耗模式下面是多少?

A:MCU SHUTDOWN MCU shutdown 1 μA MCU HIBERNATE MCU hibernate 5 μA

41、看了一下,开发板的价格比较高,能有廉价产品的选择吗?

A:某宝一定会有的。

42、双频如何切换?可以自动切换吗?

A:roaming可以的。

43、WIFI当站模式 链接路由器 一般需要多长时间?有没有办法做到从掉电模式唤醒1秒以内就能链接

A:可以的。

44、不会对中国用户在供货商有限制吧

A:没有。

45、双频带wifi是否可以共存,是否能自适应切换频段

A:5G有DFS。

46、CC3235在5G模式下功耗多少

A:http://www.ti.com/product/CC3235S 规格书里有具体的。

47、在一个较小的区域内,最多可以同时有多少个CC3135/CC3235热点存在?不同热点之间如何避免频段的冲突,需要应用编程吗?谢谢

A:AP模式的频点可以user自定义的。自行计算隔离就好了。

48、这款MCU主要应用于那些领域?物联网上?

A:是的,物联网,智能硬件。

49、是否能够支持远程低功耗唤醒

A:可以呀,就是IP唤醒吗?

50、双频段可以同时使用吗

A:不行。

51、ADC是几位的?

A:12。

52、PCB设计有什么要求吗?

A:有的。http://www.ti.com/lit/zip/swru552

53、TI最低功耗的的单片机,待机功耗是多,只要几个IO就够用的那种

A:msp430。

54、cc3235芯片自带BLE?

A:肯定外加cc26xx。

55、wifi蓝牙是共存同时可以使用嘛

A:用户层面是的。

56、WiFi能不能像蓝牙4.0一样可以快速连接?

A:可以的。

57、有没有wifi+sub1ghz的SOC?

A:没有。

58、BLE支持4.0还是5.0呢

A:5。

59、可以关闭一个频段吗

A:可以的。

60、给个申请样片链接

A:https://samples.ti.com/samlsinglesignon/saml/alias/samples/?site=samples&opnId=CC3235SF12RGKR

61、国内通过哪些安全认证?

A:SRRC

62、ADC有差分输入吗?可以提供几路差分输入?

A:没有。

63、是不是有深度休眠状态

A:hib?有的。

64、TI 国内有代理商吗?

A:有的。http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=24957

65、SRRC是哪个机构做认证?

A:SRTC,TUV等知名认证实验室都可以做。

66、哪个联网方式的延迟最小?

A:肯定是always connected 最小嘛

67、可以当做一个单射频芯片 工作在5G频段?

A:只能跑wifi协议呀。

68、“soft roaming”中文怎么翻译?

A:软漫游...............

69、提供5G天线参考设计或者技术支持吗?

A:直接选择chip antenna就好了。

70、ti是否有相关SDK可供参考

A:有的,产品目录下就有。

71、这个wifi.是不是一个独立于MCU的一个控制器,还是可以理解为MCU的一个外设,就像UART那样

A:您的解释挺形象的。

72、MCU核与wifi之间通信是否有缓冲,是否会存在wifi下行速度过高导致mcu接收不及时而丢包的问题

A:就控制流量的,不会丢的。

73、CC3235能够支持多种封装形式吗?

A:就一种。

74、双频WiFi各自应用于什么场景,5/2.4G各有什么优势

A:5G目前频段还比较空,而且还有DFS,所以通信质量好一些。

75、如果天线不能伸出来,用普通电线接一段行吗?

A:这不行呀。

76、主控与CC3235通讯时,数据的传输有没有使用到MD5加密算法?

A:有的。

77、cc3235现在什么途径可以购买

A:http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=24957

78、3235sF和3235s的区别只是F多了一个ram和大容量Flash?

A:就是Flash。

79、目前能支持何种加密算法

A:Hardware accelerator cryptographic engines (AES, DES, SHA/MD5, CRC) – Application-level security (encryption, authentication, access control)

80、外挂mcu时是通过spi和网络处理器通讯吗,普通的带spimcu都可以吗?

A:SPI, UART均可。

81、你好,能实现Zigbee的协议吗?能实现无线定位吗?

A:zigbee可以关注CC2652。

若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。

 

 

1 个回复