Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2642R, CC3135
直播讲师:潘永华
直播FAQ:
1、蓝牙、2.4G、5G同时支持吗?
A:这颗并不是combo的芯片,可以和CC2642R、CC2652R配合相关共存功能。
2、双频带是指2.4G+5G么?
A:是的。
3、请问这款芯片有汽车级的吗,有没有在汽车电子上有所应用
A:没有汽车级。
4、智能鎖 主推甚麼
A:cc3235就比较合适。
5、MSP432系列还会继续发展吗,它会兼容现有的SimpleLink吗?
A:会的。
6、今天介绍的这款芯片是ti所有的wifi芯片里功耗最低的?
A:是的。
7、双频带 Wi-Fi MCU在发射阶段的功耗能达到多少?在室外空旷区域采用这种方式电池供电是否可应用?
A:depends on the datarate, you can check the datasheet. 电池供电可以的。
8、抗干扰能力如何?
A:规格书里有相关性能指标。blocking等。
9、CC3235的WIFI最大传输速率可以到多少?
A:11n 的MCS7。
10、有工业级的产品吗?
A:就是工业级的。
11、可否通过降低WIFI的传输速率来进一步降低功耗 ?
A:降低功率有效果的。
12、是不是通过电池供电式为终端设备带来Wi-Fi 功能?
A:可以的。
13、CC3235已经投入市场了吗?
A:量产了。
14、有哪些封装形式?
A:http://www.ti.com/product/CC3235S
15、CC3235支不支持5G技术的研发。吞吐量最大能达到多少?
A:您说的是3gpp的5G?不是一套技术的。
16、现在这两款产品可以从官方购买吗还是代理商
A:都可以。
17、CC3235能电池供电?
A:可以的。纽扣电池不行。
18、双频带 Wi-Fi MCU待机功耗有多少?
A:看场景和状态,具体查一下规格书吧。里面都有。
19、CC3235有开发板可以购买了吗?
A:https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LAUNCHXL-CC3235SF
20、关于CC3235是内部集成天线吗,如果不是内部集成天线, TI是否 可以提供相关的设计资料or帮忙设计板载天线!!
A:没有天线,可以参考一下http://www.ti.com/tool/CC-ANTENNA-DK2里面的2.4G的天线。5G目前没有,一般客户都会选择chip antenna。
21、TI 最新低功耗5GHz 双频带 Wi-Fi MCU启动时的峰值电流有多大?
A:具体查一下规格书吧。里面都有。不同电压,不同电流的。
22、你这个5G的安全跟以前的2.4GWIF很大区别吗
A:不大。
23、TI 最新低功耗5GHz 双频带 Wi-Fi MCU内存有多大?
A:– 256 KB RAM – Optional 1 MB executable Flash
24、CC3235可用于不连接外网,单纯作为局域网内的结点应用吗?
A:可以。
25、CC32XX有多少组UART口?有高速UART吗?
A:2组高速的。
26、可以直接替换以前的芯片吗
A:多了个5G频段,不用可以。
27、5G天线目前没有参考设计?开发板上的陶瓷天线是2.4G?
A:双频天线。
28、使用CC32XX需要对工厂对wifi进行校正吗?
A:不需要。
29、在同一个局域网内,一个CC3135/CC3235热点可以允许多少个节点设备同时接入组成一个点对多点的wifi网络?
A:可以。
30、CC32XX 的WIFI RF走线要做50欧姆阻抗控制吗?
A:嗯,都是50ohm的系统。
31、这个支持5G?
A:是。
32、这个是用到路由器吗?
A:不是,这是物联网wifi。
33、CC3135/3235可以同时开启client和ap模式吗?
A:不行。
34、CC3235是否已经量产供货了
A:可以了。
35、纽扣电池供电吗
A:这个真不行。
36、有没有阉割版得 仅仅用来透传?
A:没有。
37、天线怎么处理?双频可以用同一条天线吗?
A:可以的。
38、CC3135与CC3235有什么区别,能PIN TO PIN么?
A:pin2pin, 3135里面没有M4 de processor。
39、WIFI自己做认证 2.4和5G要做2个?
A:必须的。
40、MCU供电是 2.1 V to 3.6 V么?此MCU有个低功耗模式,低功耗模式下面是多少?
A:MCU SHUTDOWN MCU shutdown 1 μA MCU HIBERNATE MCU hibernate 5 μA
41、看了一下,开发板的价格比较高,能有廉价产品的选择吗?
A:某宝一定会有的。
42、双频如何切换?可以自动切换吗?
A:roaming可以的。
43、WIFI当站模式 链接路由器 一般需要多长时间?有没有办法做到从掉电模式唤醒1秒以内就能链接
A:可以的。
44、不会对中国用户在供货商有限制吧
A:没有。
45、双频带wifi是否可以共存,是否能自适应切换频段
A:5G有DFS。
46、CC3235在5G模式下功耗多少
A:http://www.ti.com/product/CC3235S 规格书里有具体的。
47、在一个较小的区域内,最多可以同时有多少个CC3135/CC3235热点存在?不同热点之间如何避免频段的冲突,需要应用编程吗?谢谢
A:AP模式的频点可以user自定义的。自行计算隔离就好了。
48、这款MCU主要应用于那些领域?物联网上?
A:是的,物联网,智能硬件。
49、是否能够支持远程低功耗唤醒
A:可以呀,就是IP唤醒吗?
50、双频段可以同时使用吗
A:不行。
51、ADC是几位的?
A:12。
52、PCB设计有什么要求吗?
A:有的。http://www.ti.com/lit/zip/swru552
53、TI最低功耗的的单片机,待机功耗是多,只要几个IO就够用的那种
A:msp430。
54、cc3235芯片自带BLE?
A:肯定外加cc26xx。
55、wifi蓝牙是共存同时可以使用嘛
A:用户层面是的。
56、WiFi能不能像蓝牙4.0一样可以快速连接?
A:可以的。
57、有没有wifi+sub1ghz的SOC?
A:没有。
58、BLE支持4.0还是5.0呢
A:5。
59、可以关闭一个频段吗
A:可以的。
60、给个申请样片链接
A:https://samples.ti.com/samlsinglesignon/saml/alias/samples/?site=samples&opnId=CC3235SF12RGKR
61、国内通过哪些安全认证?
A:SRRC
62、ADC有差分输入吗?可以提供几路差分输入?
A:没有。
63、是不是有深度休眠状态
A:hib?有的。
64、TI 国内有代理商吗?
A:有的。http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=24957
65、SRRC是哪个机构做认证?
A:SRTC,TUV等知名认证实验室都可以做。
66、哪个联网方式的延迟最小?
A:肯定是always connected 最小嘛
67、可以当做一个单射频芯片 工作在5G频段?
A:只能跑wifi协议呀。
68、“soft roaming”中文怎么翻译?
A:软漫游...............
69、提供5G天线参考设计或者技术支持吗?
A:直接选择chip antenna就好了。
70、ti是否有相关SDK可供参考
A:有的,产品目录下就有。
71、这个wifi.是不是一个独立于MCU的一个控制器,还是可以理解为MCU的一个外设,就像UART那样
A:您的解释挺形象的。
72、MCU核与wifi之间通信是否有缓冲,是否会存在wifi下行速度过高导致mcu接收不及时而丢包的问题
A:就控制流量的,不会丢的。
73、CC3235能够支持多种封装形式吗?
A:就一种。
74、双频WiFi各自应用于什么场景,5/2.4G各有什么优势
A:5G目前频段还比较空,而且还有DFS,所以通信质量好一些。
75、如果天线不能伸出来,用普通电线接一段行吗?
A:这不行呀。
76、主控与CC3235通讯时,数据的传输有没有使用到MD5加密算法?
A:有的。
77、cc3235现在什么途径可以购买
A:http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=24957
78、3235sF和3235s的区别只是F多了一个ram和大容量Flash?
A:就是Flash。
79、目前能支持何种加密算法
A:Hardware accelerator cryptographic engines (AES, DES, SHA/MD5, CRC) – Application-level security (encryption, authentication, access control)
80、外挂mcu时是通过spi和网络处理器通讯吗,普通的带spimcu都可以吗?
A:SPI, UART均可。
81、你好,能实现Zigbee的协议吗?能实现无线定位吗?
A:zigbee可以关注CC2652。