This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659039-Q1:无输出

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659039-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980338/tps659039-q1-no-output

器件型号:TPS659039-Q1

大家好、

我的一位客户使用 TPS659039-Q1作为连接、但没有输出。
您能给我们一些建议吗?

e2e.ti.com/.../6545.PMIC-SCH.pdf

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、请  使用示波器或直流表测量 VREG 引脚35上的电压。 这是线性稳压器输出电压。 Vreg 提供功率 FET 栅极驱动器。 它应该大约为5.8V。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我认为问题是关于 TPS43351的、并仔细检查了该主题、而是关于 TPS659039的。 VSYS_5V 和 VSYS_3V3是否正确启动?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    VSYS_5V 和 VSYS_3V3,是正确的,

    现在、怀疑 IC 可能出现故障、测试在哪里可以确定 IC 是否出现故障?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 PMIC 原理图中、NRESWARM 上有分压器15K/24K。  该引脚上的电压为 T_RSTOUT_N x (15K/39K)。 电平可能错误。

    您能否移除这些电阻 器并 检查上电是否正常?

    此致、Mahmoud