请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好!
我使用 ECAP 模块通过 ECAP 5模块测量电机转速。
我根据我的应用配置寄存器设置。
启用 PIE 中断和 ECAP 5中断、全局中断位 INT 为0、之前配置了时钟和 CPU 选择。
该中断在 ECEINT.BIT.CEVT4上发生、但相应的标志位(ECFLG.BIT.CEVT4)未置位、因此捕获寄存器 CAP1、CAP2、CAP3、CAP4读取为0。
为什么会这样做?
溢出是否会影响上述功能?
谢谢、
Subha