This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:启用运行时 D3功能返回 S0将丢失系统中的 TBT 控制器和器件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759785/tps65982-enable-runtime-d3-function-go-back-s0-will-lost-tbt-controller-and-device-in-system

器件型号:TPS65982

尊敬的 Sirs:

我的客户 在系统中使用了982A 和 TBT 控制器。

现在系统将进入 RTD3状态、当系统从 S3/S4/S5返回到 S0时、TBT 控制器和器件将在系统 管理器中丢失。

我是否可以知道如何解决此问题?

系统架构如下所示。
PCH:威士忌湖 ULT
TBT:Alpine Ridge DP
PD:TPS65982A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    您能否提供有关此问题的更多详细信息? 什么是 RTD3状态?

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我刚刚检查了这个。 当退出睡眠模式时、应在返回正常运行之前复位 TBT 控制器。 这可以通过切换 TPS65982上的 MRESET 引脚来实现。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

    您是否意味着、当退出睡眠模式时、我们能够 使用 MCU 复位982 Mreset 、然后通过 ResetZ 再次复位 TBT 控制器?

    卢家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric Lo:

    是的、没错。 没错。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric