请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 尊敬的 Sirs:
我的客户 在系统中使用了982A 和 TBT 控制器。
现在系统将进入 RTD3状态、当系统从 S3/S4/S5返回到 S0时、TBT 控制器和器件将在系统 管理器中丢失。
我是否可以知道如何解决此问题?
系统架构如下所示。
PCH:威士忌湖 ULT
TBT:Alpine Ridge DP
PD:TPS65982A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.