This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:IS "服务终止检测"取决于化学 ID

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845361/bq35100evm-795-is-end-of-service-detection-dependent-on-chemical-id

器件型号:BQ35100EVM-795

您好!

我能否在任何 LiSOCl2电池上使用出厂默认化学 ID 进行"放电结束检测"(EOS 标志)?

假设校准、EOS 模式监测是按照 TRM 上的步骤完成的。

谢谢你。

Thameera。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thameera、

    是的、这是基本过程。 监测计会查看电阻变化的速率以确定 EOS、因此默认化学 ID 适用于任何 LiSoCl2电池

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thameera、

    通常不建议这样做。 更好的方法是获取与 ID 匹配的单元格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    好的、感谢您提供的信息。

    谢谢你

    Thameera