This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262EVM-U:ASI2输出设置中询问 AIC3262 ASI1

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705359/tlv320aic3262evm-u-asking-for-the-aic3262-asi1-in-asi2-output-setting

器件型号:TLV320AIC3262EVM-U

大家好、

客户有一个项目正在评估 AIC3262 DIN/DOUT 功能。 请帮助客户解决我们可能与 AIC3262 EVM 上的情况重复的问题。

 

问题:

客户要求 AIC3262需要关闭 IN1/2/3/4/CM 开关、AIC3262仍然可以实现 ASI1至 ASI2。 但是、客户发现一旦关闭所有 IN1/2/3/4/CM 开关、DOUT2将停止输出数据。 有关此问题、请参阅以下过程。  

这是 AIC3262 EVM 的实验。  

  1. 使用 GDE 将 I2S1放置到 I2S2

     2.执行 Download and Run,然后使用 Codec Control 来控制 AIC3262EVM

3. 在数字设置中将 ASI#2 BCLK/WCLK 设定为输出

 

我们可以在 AIC3262EVM 上的 TP30测试点上测量从 ASI1到 ASI2的 DOUT2波形

 

如果我们关闭所有输入开关、DOUT2将停止输出数据。BCLK2/WCLK2仍具有时钟输出

 

 

您能否提供评论、说明 DOUT2为何在关闭所有开关后停止输出波形?

 

谢谢、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    这似乎是器件配置的问题。 您是否在将 miniDSP 代码从 PPS 下载到器件后运行编解码器控制软件? 器件处理块的配置有可能被编解码器控制的缺省配置覆盖、因此、所见的 DOUT2对应于 ADC 信号而不是 DOUT。 您是否验证了在使用 PPS 配置器件后通过 DOUT2发送 DIN1数据? 执行编解码器控制后、这是否同样的行为?

    您可以尝试仅使用来自 PPS 的配置代码并禁用所有输入连接、并通过更改 PPS 系统设置代码上的寄存器配置来设置数字接口。 这样就不需要使用编解码器控制。 另一个选项是打开编解码器控制、移动到 PPS 并下载系数、然后使用编解码器控制进行更改、这样默认配置将被 miniDSP 代码覆盖。  

    此致、

    Diego Melendez López í a
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    在发布之前、我已经测试了以下方法。

    下面是我测试的方式:

    1.使用 PPS 将 ASI1配置为 ASI2。 然后仅使用编解码器控制关闭模拟开关。 >>它不起作用。

    2.在 PPS 的系统设置代码上关闭模拟开关、并 exc可爱 的"download and run">>它不起作用。

    请参阅此处的.pfw 文件。 您可以重复此问题并提供评论吗? 谢谢。

    这是已在 PPS 的系统设置上设置的.pfw。

    e2e.ti.com/.../AIC3262_5F00_ASI2_5F00_0704.zip

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Scott、

    感谢您的反馈。 我最终尝试了这种方法、并能够重复此问题。

    我进行了更多测试并将问题跟踪到 ADC miniDSP、因为在未连接 PGA 的输入时 DOUT1或 DOUT2均不工作;而 DAC 的 miniDSP 正常工作。

    在这种情况 下、未设置指定已编程 PGA 增益等于器件中应用增益的标志(B0_P0_R36)、这可能意味着 PGA 存在问题。 这表明、当这些标志未被置位时、ADC 的 miniDSP 被停止。

    这种行为看起来很正常、因为器件希望正确配置 ADC 输入级以启动 miniDSP 操作。  我正在联系我的团队、看看这是否是此器件的预期行为、我将在收到任何更新后立即通知您。

    我没有发现将输入连接到 PGA 的问题、因为功耗或性能都不会受到影响、您知道客户为什么要移除这些连接吗?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、
    客户在 PPS 上有混频器、因此他们希望关闭 ADC 输入、而不是将混频器值设置为零。
    是否需要此行为? 请确认。 感谢你的帮助。
    BR、
    SHH