大家好、
客户有一个项目正在评估 AIC3262 DIN/DOUT 功能。 请帮助客户解决我们可能与 AIC3262 EVM 上的情况重复的问题。
问题:
客户要求 AIC3262需要关闭 IN1/2/3/4/CM 开关、AIC3262仍然可以实现 ASI1至 ASI2。 但是、客户发现一旦关闭所有 IN1/2/3/4/CM 开关、DOUT2将停止输出数据。 有关此问题、请参阅以下过程。
这是 AIC3262 EVM 的实验。
- 使用 GDE 将 I2S1放置到 I2S2
2.执行 Download and Run,然后使用 Codec Control 来控制 AIC3262EVM
3. 在数字设置中将 ASI#2 BCLK/WCLK 设定为输出
我们可以在 AIC3262EVM 上的 TP30测试点上测量从 ASI1到 ASI2的 DOUT2波形
如果我们关闭所有输入开关、DOUT2将停止输出数据。BCLK2/WCLK2仍具有时钟输出
您能否提供评论、说明 DOUT2为何在关闭所有开关后停止输出波形?
谢谢、
SHH