您好,最近用cc2530做了电路板,原理图与官方一样。做了2个版本,出现的问题一样,32M晶振有的时候振,有时不振,板子运行一段时间又停了,过一会又好了,怀疑是晶振工作不稳定。。。。。。求解答啊。。。。。?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi, Carter liu:
我现在也遇到了同样的问题,我的CC2540晶振引脚根本就没有输出(用示波器看了,两个脚都没有输出),但是和适配器连接却是好好的,我这一批板子都是这样的,前面做了几批板子没有出现这样的问题,这批板子与前面几批板子唯一的不同就是,芯片的41脚没有与芯片的1脚GND直接连起来,而是通过过孔与底层的地连起来的,而前面几批是既于芯片1脚GND连起来也通过过孔与底层地连起来了,你觉得这里会有问题吗?还是其他的问题?谢谢
你好,请问你说的“和适配器连接却是好好的”是什么意思呢,用的什么适配器啊,适配器和晶振连接的吗?
JIYOU CHEN ,你好我认为41脚与1脚不相连是没有问题的,41脚只是个散热大焊盘。但是要保证你的1脚要接了地哦!和仿真器连接的时候晶振就能起振了是这样的吗?你的匹配电容选的是哪种的呀,多大的呢,晶振选型时误差要在正负40ppm以内
由PCB图来看倒是没有什么问题的,不过建议以后时钟线走短一点,匹配电容两个放近一点,最好两个匹配电容的地线紧紧拉一块。你加一个1M电阻吧,在Y2的丝印层显示“2”的地方剥开铜皮焊上即可
我做的第二版,也就是上面图的PCB板,晶振工作正常,当时只是联网时间过长或是连不上(RF有问题)。但是第一次做的(没有铺地线)的那一板的晶振确实起振不稳定。
哥几个最后解决了吗?我最近也遇到这个问题了,用的cc2541,前两批板子都没问题,晶振起振正常,第三批板子就不行了,32.768KHz晶振不起振,偶尔有那么一次起振的,我程序不调用power saving(不使用外面的32.768KHz晶振)发数据都正常,说明电路的其他部分都是正常的。现在只要一涉及到外部的32.768KHZ晶振,就会异常。晶振用示波器测试大部分都没有波形,偶尔那么一次起振的有波形。晶振换了好多种了,电容值能换的都换了,还是不行。现在卡在这好久了,兄弟们有啥指导建议,求help啊,谢谢了