Other Parts Discussed in Thread: LMV358, OPA2227
如题,测试时,将两输入脚同时接地,输出竟然还为高,换了芯片也一样。不知何故!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Chang yang,
基于你的描述,这种是正常的。首先一点是,LMV358并不是理想放大器,它本身是有失调电压的,由于你接成开环,开环增益很大,该增益将放大此失调电压,很有可能会输出高电平。
LMV358是一款轨至轨输出的运放,我用TINA 仿真了下,输出也为高,应该是和运放开环增益非常大有关。
应该怎样设计比较器呢?输入电压变化范围很小,大约几十个毫伏以内变化,而且电路板已经做好了,如果能在现有的电路上做一点小的修改解决问题就最好了。谢了!外加偏置电压很难调到这么精细,还要稳定可靠。
我之前用的OPA2227,也是开环的,用的很好,后来要求单电源供电,才换的LMV358,没想到坑了自己一把,原来输入失调电压影响这么大,OPA2227的输入失调电压确实小多了。
任何运放开环的,两个输入短路接地,输出要么为低要么为高。不知道你想要实现一个什么样的功能?
是因为工作不正常才短接到地测试的,用于检测音频的,希望有音频信号时输出方波,无音频时输出低电平。