Part Number: OPA4991
Other Parts Discussed in Thread: OPA991
Hi E2E,
我们设计了一个简单的放大电路,使用OPA4991放大一个3V ,24KHz的正弦波,放大10倍到30V,SCH如下:

OPA4199此时输出是空载状态,我们测得输出的波形失真了:

当我们把输入信号调整为5KHz频率就没问题,我们检查了OPA4991的压摆率是21V/us,我们认为压摆率应该是可以支持这种应用场景的。
所以,请问是那个参数影响了放大输出的结果呢?我们应该如何改进?
BR