Part Number: INA219
你好,
我们在使用INA219时发现电源纹波增大到150mV时,空载模式会出现4mA的误差,纹波恢复到20mV时,空载会低1mA。
我们想知道纹波对采样电流的影响如何计算,datasheet里面只有一个PSRR典型值。
电路图如下,PGA=/2。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
PSRR仅在直流时指定了一个典型值,而交流PSRR没有规格或图表,因此我们无法使用它来预测不同纹波下的输出。此外,不同的波纹频率和波纹形状也会改变它对结果的影响。转换时间和平均设置也可能对您看到的内容产生影响。考虑到这一点,如果你想知道电源纹波是如何具体影响你的系统的结果的,最好的方法就是在你的系统中对其进行表征。您可以检查您将看到的不同涟漪的效果,如果它们是可重复的,那么您可以使用这些信息进行相应的调整。
另外您发帖重复, 下方重复帖子我们会删除.