1.放大器噪声偏大,输出接近5~10mv
2.通过Demo板进行补偿,最终输出成功率很低
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
你好,
您使用的是PGA309EVM吗?如果没有,你能分享你的原理图和布局吗?
电桥电阻是多少?桥梁的预期偏移量和跨度是多少?目标产量是多少?
使用的PGA309EVM进行补偿,原理图与数据手册一致;桥阻电阻是3.5K,桥阻输出直接到芯片,年产量在500左右
我仍然需要很多信息来帮助客户。如果你愿意,也许一次会议可以帮助解决问题
是否使用内部Vref?那Vref内部呢?0%压力和100%压力的理想输出是多少?传感器数据等是什么。?
一切顺利,