This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OP07: OP07 墨西哥产地使用不正常

Part Number: OP07

OP07CDR  采购10712片,其中墨西哥产地8697片,马来西亚产地2015片,现墨西哥产地使用不正常,不良率100%,换上同批次的马来西亚产地的芯片即使用正常。

  • 此处电路OP07芯片共使用5个脚位,1/5/8三个脚悬空;   4脚供电-15V;7脚供电+15V;3脚接地,这三个脚位对比无差异; 2脚和6脚存在差异,在同一块板子同一位置对比波形,两个产地有明显差异.

请问不同产地的产品质量是否存在差异?

  • 产地不会对性能造成影响。

    如果您在TI官网购买的芯片,可以通过下方方式提交失效分析。

    打开链接ticsc.service-now.com/csm
    点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
    在新打开的窗口中点击“质量,可靠性和环境信息”下面的“创建案例”按钮
    在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。
    会有专员为您服务。

    如果您想深入了解为什么不同产地带来的差异,您需要到英文论坛(https://e2e.ti.com/)咨询资深工程师。