Other Parts Discussed in Thread: VCA810
请教各位老师专家,今天用PCB做的VCA级联小板,在控制电压输入-1.3v的时候,输出居然是8.90V,过一会又不稳定了,而且芯片有些发烫,这是以前使用中未遇到过的问题,检查电源和其他接口都没有问题,不知问题出在何处?希望可以得到您的指导,谢谢!
(这是我的原理图,两片VCA810的级联)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: VCA810
请教各位老师专家,今天用PCB做的VCA级联小板,在控制电压输入-1.3v的时候,输出居然是8.90V,过一会又不稳定了,而且芯片有些发烫,这是以前使用中未遇到过的问题,检查电源和其他接口都没有问题,不知问题出在何处?希望可以得到您的指导,谢谢!
(这是我的原理图,两片VCA810的级联)
你好!
为了查找问题源,建议:
1)可以考虑断开R4,测量第一级的输出电压,这样是为了避免后续电路的影响;
2)在排除第一种可能的基础上,分别测量Vin-的电压值,如果Vin-外的电路仅仅是为了矫正output offset的话,那么我建议先直接将Vin-接地,以排除干扰,测量输出电压值,同时为了简化电路,可以考虑去掉R1;
3)再者由于芯片发热严重等,请考虑你的PCB的绝缘性能,且仔细检查PCB板上的器件管脚之间是否存在隐患。
谨慎怀疑你的直流工作点有问题。
输入Vin+的直流为0,(Vin-)是一个直流量,控制电压-1.3V对应12dB即4倍增益,从而Vout,dc=4*(Vin+,dc-Vin-,dc)=4*Vin-,dc。由手册第3页知输出电压的摆幅在+/-1.8V,如果Vin-,dc超过0.45V,那么输出电压的DC点将超过1.8V,有可能造成输出不准确。建议先将Vin-接一个较小的直流电压,看输出是否正确。然后逐渐增大该直流,看输出是否恶化。通过这种方式可以确定问题是否由直流工作点引起。
您好,由于这两天答辩所以没及时回复您,不好意思。我断开过R4进行测试,输出电压还是不正常;然后再测试Vin-,是0v,也就是相当于接地了是吧。R1是为了阻抗匹配而引入的,去掉会不会有问题?我不太清楚,稍后调试后再回复您。第三个PCB,我检查过了,基本没有问题,也许是水平所限,附上我的PCB图,麻烦您帮我看看是不是PCB的问题,非常感谢!
从手册上看,运放单端的输入电阻都在M Ohm级,应该没必要做50 Ohm的阻抗匹配吧。
从你的原理图看,R2,R4,R5是不必要的。R1是个很危险的电阻,这个电阻会成为输入信号源的负载,而且是个很重的负载,我不确定你的源是否能驱动这种重载,建议把R1拆掉试试。R1-1,R1-2,R2-1,R2-2这几个电阻用的有些奇怪,一定需要这样用?是否可以拆掉?如果仅仅是检测电压,我觉得应该没必要加这四个电阻吧。至于Rout,同样是个重载,建议先用TINA仿真一下,看看810是否能带起来这么重的负载。
嗯,R2,R5是用来与后面的电容组成低通滤波器,滤掉控制电压的噪声的,用在这里不好吗?还是没必要进行滤波?R1-1,R1-2,R2-1,R2-2这四个电阻是参考了一些人的电路而加上的,我感觉也没什么用,应该去掉。也就是说,在VCA810使用中, 这里的所有电阻都是不必要的,是吧,直接接上输入与输出就可以了,是这样的吗?谢谢您的解答。
老师您好,测试中,我给的VIN-的直流电压是0v,输入Vin+直流电压也是0V,所以应该不会影响其直流工作点吧。今天还调了VIN-的偏置电压,发现怎么调也是无济于事,输出已经是噪声一片了,芯片有点烫,此时控制电压时-1v,输入的1MHz,500mv交流信号,增大或减小输入信号,已经去掉R1,断开与第二级的连接,测试第一级,依然没有输出,此时芯片有点烫,不是很烫。所以我无法判断是电路的问题,还是此时芯片已经烧坏?劳烦老师您指导。
你好!
R1-1,R1-2,R2-1,R2-2这四个电阻在DATASHEET上的figure46是有使用的,这个主要看你的实际应用中是否有需要。
至于R2,R5在datasheet上的P21的”Gain control”部分也给予了说明。
总体来说,直接从电路图上看的话,单纯从第一级看没有什么因素能直接影响芯片没有输出的,故建议从以下思路查找:
1)芯片有点发烫,建议查看你用的PCB板上的各个信号的绝缘性,即可以测试以下你在用的和空的PCB板的各个信号点之间的阻抗,特别是电源与地之间的阻抗,除此之外,可以查看一下你的PCB板上是否有多余的铜线之类的,以防止工艺的误差导致某些信号短路之类的。
2)建议在电源没有问题的情况下,可以将第一级与第二级断开,然后分别从第一级和第二级输入相同信号源,测试输出结果,第一级的R1和第二级的R-our暂时去掉,保证两级的电路基本一致,测试两个芯片测试的结果有无差别。
在官网上可以找到这颗芯片的Spice model,下载这个模型,然后用仿真软件仿一下,看看仿真能不能过。