Other Parts Discussed in Thread: OPA211, OPA827, OP07, OP27, THS3121
hi,各位
请教一下用OPA211做电压跟随,实测带宽才几M?
但是按照datasheet上面写的:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请把你的测试方法,中间测试数据以及分析过程,贴上来,一起看看。只从你自己的结论很难分析出问题所在。比如的电路的增益设置、输出的测量、计算过程、电路的实施等等。
跟测量关系很大,如果条件允许,可以使用网络分析仪测量,会比较准确。也可以用高带宽示波器同时观察输入输出,做比较。
网上看到点干货分享一下:
用OP07能做3Vpp 100kHz的电压跟随吗?50kHz呢?
首先看到OP07的带宽典型值为0.6MHz。第一感觉是就算做不到600kHz的电压跟随至少500kHz能做到吧,再差点100kHz能做到吧,更不济20kHz能做到吧?但是我试了一下只能到15kHz左右。为什么呢?
一般大家用运放来做电压跟随都比较随便,因为主要作为一个缓冲和隔离,一般运放都具有较大的输入阻抗和较小的输出阻抗。而且根据带宽增益积来看,电压跟随器的增益为1,那么只要留一定裕量就没有多少问题。
但是运放还有一个很重要的参数——压摆率。
压摆率与带宽有如下关系:
Sr = 2*pi*Vpp*BW
Vpp:输出电压峰峰值
BW:输出电压带宽
根据输出电压的3Vpp 100kHz可以得出至少需要:1.885V/us的压摆率。而OP07的压摆率为多少呢? 0.3V/us。根本达不到,而根据OP07的压摆率可以得到相同输出电压下的带宽约为:15.915kHz。所以不要被运放的增益带宽积所欺骗,带宽决定了小信号通路时放大器的速度,而压摆率主要决定在大信号通路时放大器的速度。
再举个例子吧,用OP27来对300mV 200kHz的信号放大10倍,而OP27的增益带宽及为8MHz(典型值),即使是用最小值5MHz来算都能满足要求,可是再看它的压摆率:2.8V/us即其带宽应该为:148.54kHz(输出电压Vpp = 3V)。也就是说达不到要求。
所以,运放的实际带宽要根据增益带宽积和压摆率的较小的一个来算。只看其中一个是不可靠的。PS:在高速运放的运用中,因为寄生电容的存在所以增益带宽积也会受一定的影响。
想要使用好运放首先得全面理解其参数的意义。
你好,
600k太小了,你是怎么测试的,另这时候影响的应该不是带宽,而是slew rate,不过10v也应该能做到1M以上。