Part Number: DAC8760
DAC8760.pdf 这个是我们的电路图,DAC8760批量使用时,总有板件会出现电流工作不正常(出现不正常后换一个新的DAC8760可以正常输出),该芯片所在的电路板在使用中经常会带电插拔(即输出电流时,插拔对外输出端子),小批量使用出现问题后,在DAC8760电流输出端口用二极管反堵与靠近连接器口中接静电二极管(CDSOD323-T05C )任然出现电流输出通道烧坏,DAC8760电流输出直插插拔的三硬件方案给我们推荐一下,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DAC8760
DAC8760.pdf 这个是我们的电路图,DAC8760批量使用时,总有板件会出现电流工作不正常(出现不正常后换一个新的DAC8760可以正常输出),该芯片所在的电路板在使用中经常会带电插拔(即输出电流时,插拔对外输出端子),小批量使用出现问题后,在DAC8760电流输出端口用二极管反堵与靠近连接器口中接静电二极管(CDSOD323-T05C )任然出现电流输出通道烧坏,DAC8760电流输出直插插拔的三硬件方案给我们推荐一下,谢谢!
您好,
通常、这种类型的热插拔可能是 DAC 输出的困难条件、尤其是在负载中有大量电感的情况下。 因此、我们通常建议在输出引脚处提供某种保护。 客户的电路与数据表中图 9-6 所示的建议输出保护非常相似。 不过,我认为它可以更好一点。
首先、客户原理图中的 D77(以及 D83)是轨到轨二极管、用于保护输出免受超过轨电压的影响。 D78 有所帮助、但不在负电源以下提供保护。 D77 二极管列为 SR70 模型。 对于该二极管、正向电压非常高 (1.4V @ 1A t=8/20us)。 过压或瞬态电压仍可能会损坏器件。 我会使用正向电压较低的二极管。 我认为 BAV99 可能效果更好 (0.715V @ 1A)、或者 BAS70-04 (0.41V @ 1A) 可能会更好。
此外、它们还可以增加 R258 处的串联电阻(这将是一个简单快速的测试。 这可以减少瞬态电压事件期间灌入或拉取输出引脚的电流量。 如果电流增加、客户需要检查额外电阻两端的压降所需的余量电压。 但是、使用±15V 电源时、有足够的余量。 此外、R258 串联电阻器可以替换为 TPS26611 电子保险丝器件、但成本会稍高、并且随着布局的改变而变得复杂。
我还会推荐另外两件事。 在图 9-6 中、我们建议串联电源电阻。 这也会增加余量、但可能有助于保护。 之所以增加串联电阻、是因为电源的快速斜坡(~1nV/秒)可能会对器件造成破坏。 当器件与热插拔电源类似进行供电时、可以看到这种快速斜坡。 使用电阻器可以降低此类事件产生的浪涌电流。 使用串联电阻和旁路电容器也会减慢器件的电源斜坡。
另外、将 CMP 连接到 VOUT 的 C348 的电容是多少? 数据表本身建议的最大电容为 470pF。 如果需要更高的电容、则在 CMP 和 GND 之间添加 100pF 电容、如图 9-6 所示。 在某些情况下、具有较大 CMP 电容器的电气快速瞬变可能会通过 CMP 引脚将电荷从 VOUT 耦合到输出放大器的内部节点。 这可能会损坏器件。