如题,这种运放推荐正负15V供电,是否可以正电源30V,负电源接地这样单电源供电,或者正电源25V,负电源-10V这样不对称的供电
您好,
LM7171 可接受 36V 的供电电压 (= Vcc - Vee)。这款放大器(以及大多数其他放大器)并不在意您是使用单电源还是双电源;唯一重要的是输入/输出电压相对于 Vcc(正摆幅)和 Vee(负摆幅)的差值。
数据手册:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm7171.pdf
但是您需要注意留有余量,类似主题有这方面更详细的讨论,我想您也可以参考看看,