This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TINA-TI怎样才能正确的使用其中的万用表功能

本来想要仿真一个阻容降压的电源,但是发现万用表的功能根本无法使用。

就拿一个最基本的例子吧:

示波器显示的没有任何问题:

但是万用表怎么显示的就是错误的。

应该显示311V左右啊。

我发现,使用万用表对于使用电池作为源的,都没什么问题。对于使用电压发生器(作为220V,50Hz源)的仿真就不正确。

我哪里使用错了吗?