This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

血压信号放大电路运放选型和电路设计

麻烦TI的工程师给一点建议,做血压信号放大,传感器输出范围是0.5V-4.5V线性输出阻抗4K到6K,芯片准备选用OPA2376或者OPA2335,两者主要差别是一款失调电压小,一款失调电流小一些,请有经验的工程师推荐哪一款合适一些。另外电路我参考下面的这个是否合适呢?

  • 关于失调电压, 和失调电流的选取, 可以根据电路具体应用, 看哪个失调对电路的影响小

  • 光知道传感器特性还是不够的,必须知道信号的特性。这种交流耦合的方式,失调并不是主要考究的对象。

    就这个传感器输出0.5-4.5V而言,那么这个电路是可以使用的。

    关键在于你的血压信号调理之后,达到的信号幅度范围是多少,我估计很小,那么这个电路结构可能就不是合适的了。

    小信号的血压,建议先去直,然后放大,然后低通。