This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于OPA656的疑问

Other Parts Discussed in Thread: OPA656

  • 专家您好,

     正在使用OPA656U作为传感器的调理电路的放大器,由于在户外使用,使用的是蓄电池供电,采用的是两个12V的蓄电池,串联后将中间点作为地,然后上下点分别给7805和7905供电。

      这样的电路去年已经用过一段时间,存在的问题是偶然会烧保险丝,保险丝的位置接在蓄电池的供电回路中,大部分时候电路能够正常工作。

    关于OPA656电源,其电源的电流有要求吗?

    OPA656能否单电源供电?如果能,单电源供电影响哪些参数?

    在网上看到一个电路,利用运放将输入VCC变换为+VCC/2和-VCC/2 ,现在单个蓄电池供电电压为12V,如果能采用该方案,则系统的供电就非常简单

    两个问题:

    1、经过运放得到的+VCC/2和-VCC/2是否需要稳压调整? 如果要调整的话就只能使用低压差稳压芯片了?

    2、蓄电池用一段时间后,电压可能会掉下来,OPA656的工作电压 典型值为+-5V 最大值+-6V,如果蓄电池电压低于10V 的话,则运放可能不能正常工作

     近期在改进电路,盼请回答!  

  • 1. 从手册上看,OPA656的静态电流最大值16mA,最大输出电流70mA(sink/source),这就要求电源至少能提供86mA的输出电流。当然一般情况下都会留出一定裕量,我想留出25%裕量,电源输出电流有110mA应该够用了。

    2. 这是一颗双电源供电的芯片,不建议单电源供电。如果一定想评估单电源供电是否可行,建议用TINA仿一下。

    3. 运放供电方案中的VCC/2需要稳压,因为这个电压跟随输入电压,当输入电压降低时,输出电压也随之降低,故想要的到稳定的直流,还是需要稳压。不建议你采用这样的供电方式,运放输出挂的两个100uF是很大的电容,很可能造成运放震荡。另外VCC/2后面总归要有稳压芯片,所以成本上明显比单独使用稳压芯片高。

  • 非常感谢!

    现在是在户外使用,用的12V的蓄电池  

    如果使用两个电池串联,中间点当成公共地,能否推荐较经济安全的方案?

    或者如果能够有单电源供电,即直接一个蓄电池或者两个蓄电池并联提供12V供电的方案 那样更好

    再次感谢

  • 我觉得你的问题应该是如何使用一个12V的蓄电池,产生出+/-6V的稳定输出电压,并使之能够输出110mA电流,是这样吗?如果是,建议去电源管理版提问,TI应该会有这样的方案,并且应该能够满足低成本的需要。