工程师你好,
我们项目中,需要检测最高1000V直流母线中的电流,分流器串在正极或者负极均可。
但是目前我看INA200这款芯片,共模最高只支持不到100V,是不是意味着1000V母线下,无法使用?
TI是否有针对我们需求的芯片可以推荐呢?
感谢。
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
你说得对,最大共模电压意味着它不能用于1000V母线,除非用于低侧,因为共模电压接近地电位。我们提供隔离解决方案,工作电压可以是几百伏到几千伏。例如,此列表显示了一些霍尔效应电流传感器。其中一些,如TMCS1143/1133等,可能符合你的要求。
我看到了AMC1311这个芯片,我计划使用800A/50mV的分流器,串接在最高1000VDC的负母线上,测量最大800A的直流电流,请问AMC1311可以胜任我的需求吗?
这个问题请参考下面帖子的回答
e2echina.ti.com/.../3753971