Other Parts Discussed in Thread: PGA870, LMH6521
以从几百Hz到120M左右的通频带选择一个PGA,则3dB带宽选多少合适?PGA能否满足这个通频带内增益幅度的一致性?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
帮你算了一下,增益在120M掉1dB时,3dB带宽取240M;掉0.5dB时,取340M。你用的PGA是哪一颗?型号?
PGA本身就是运放。在变压器输入下能否达到低频增益取决于变压器对AC信号的响应。PGA没有标明低频应该是说这个PGA是低通的,否则就是一个可变增益的带通滤波器了。截了一幅图供你选型。

你好!
对于PGA而言,一般其针对不同的增益,在其datasheet中会给出比较详细的幅频曲线,通过这个幅频曲线能很容易的看到它在整个频率范围内的幅频响应曲线。
以PGA870为例,其datasheet上的P6的figure1很详细的展现了其在整个频率范围内的幅值曲线。通过这个幅频曲线我们可以看到其为低通的。
至于你说的3db带宽的选择,建议可以根据你可能选择的增益、信号带宽,然后根据不同的PGA的特性进行选择。对于不同的增益,其3db带宽可能会有些不同。
能否详述你的应用背景及输入信号的特点,以方便我们对于你的PGA的选型提供建议。
谢谢,还未选型号,这个算是怎么算的?我是初学画电路板的,这个带宽和精度不知怎么选,那你算的那个是怎么得来的?还望能指点下。
就是数据采集用的,频带要求比较宽,如问题中所说,选600M左右带宽的还得加LPF,个人比较想省事,所以想选个3、4百左右带宽的,可惜找遍了也没有。
用单极点近似,把传输函数近似为H=A/sqrt[1+(f/f-3db)^2],即可。但是实际中总要留点余量,因为单极点近似非常粗糙,特别是对于高频应用。建议选PGA810,我刚才看了一下,LMH6521和6522是针对带通应用的,可能不适合你的低通应用。