This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
求推荐一下性能比较好的有源滤波器
亲;有源滤波器有从信号到电力电网不同用途,有电流、电压、串联、并联多种拓扑,工作频带从直流到射频都有。没有统一标准。不知你有甚用?
想试一下在我们做的高频电路中用有源滤波器滤波,
想试一下无源滤波器和有源滤波器的区别
在高频电路中采用有源滤波器的带宽要求很高, 为获得较小的时延带宽一般要求在cutoff的10倍以上
想试一下无源滤波器和有源滤波器的区别?
它们之间的主要区别就是一般无源器件引入的噪声小,不能任意设定增益,结构简单。
多阶设计会有前后阻抗相互影响,不过都是通过CAD辅助设计工具来实现。
有源器件在多阶设计中,主要受运放本身噪声,带宽限制,以及电路拓扑结构的考量。
得根据你的实际应用来选择,高频、射频电路中一般是选用无源滤波器会比较多。
在高频电路中采用有源滤波器的带宽要求很高, 为获得较小的时延带宽一般要求在cutoff的10倍以上,
很抱歉,这个表述需要修正下:
在高频电路中采用有源滤波器的带宽以及SR要求很高。
如果运放的增益带宽积不能明显大于其电路的滤波器的cut off 频率,这样会带来失真。