您好,我想请教一下上电时序问题:
1. VIN(Pin2)首先上电,比如1.3V,等待一段时间后(比如1s),VDD2(Pin8)与VDD1(Pin1)依次上电;
2. VIN(Pin2)首先上电,比如1.3V,等待一段时间后(比如1s),VDD1(Pin1)与VDD2(Pin8)依次上电;
都是VIN先上电,随后VDDX上电,这样可以吗
您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
主要关注的是VDD1之前的VIN。在这种情况下,有必要通过电阻分压器将输入电流限制在1.8mA以下。
VDD1和VDD2之间不需要定时。