Other Parts Discussed in Thread: INA381
你好,我计划设计5~10mA级别的电流过流检测电路:即当负载电流超过正常工作电流5mA以上时,触发生成过流alert信号 ;
之前使用shunt+放大器+比较器的方式来实现,功能也可以实现;但是当负载过流时,因为过载电流不是单调上升,会反复生成alert信号。因此想咨询TI是否有推荐的参考方案,只在负载过流时(超过5mA),生成一个稳定的alert信号,通知并稳定到mcu来处理过流信号 ?
感谢~
谢谢你的帖子。
我建议你看看这个应用程序注释:https://www.ti.com/lit/an/sboa297/sboa297.pdf
INA381用于过流检测,它有一个ALERT比较器输出引脚和一个放大器输出。
这将允许您使用MCU对ALERT引脚跳闸作出反应。
应用说明中的设计要求是不同的;但是,您可以根据您的要求适当调整分流电阻的大小。
我希望这能帮到你,