LOG200: 关于LOG200电流输入方向,精密电流反相器/电流源仿真问题

Part Number: LOG200
Other Parts Discussed in Thread: LOG114

你好,我们使用光电倍增管获取电流信号,输出为负电流 ,因为LOG200只能接受流入I1引脚的电流,因此参考LOG114中给出的精密电流反相器/电流源 ,将电流方向改变,以满足LOG200。但是在仿真过程中发现,输入电流小于100n时,无法实现预想的效果。例如图中我输入电流10nA时,经过精密电流反相器/电流源后输出电流为68.2nA.请问这个问题可以解决吗,同时我也尝试了低偏移的运算放大器来构建这个电路,依旧无法实现100nA以下的电流反向功能。请协助解决。非常感谢

a497b83f36d161b49f19b8796b627d13.png