This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI公司有哪个芯片是集成了峰值检测电路的???
亲;你要的是啥峰值检测电路?原则上;DSP可以轻易完成这个功能。利用峰值保持电路也可以记录下峰值。不同领域和频率;检测电路大相径庭。建议说说你的具体应用和想法。
oo 我说的是峰值检测保持电路不是用DSP实现的,输入交流0-2.5V 输出直流 带宽是100K 还得是TI芯片
LM311比较器可以做,如果精度要求不是非常高的话,也可以使用运放像OPA335一类的设计。
这个可以通过运放,二极管+电容来实现峰值检测电路,需要根据实际信号频率,摆幅来进行设计和选型。