你好,
我想用运放的跟随电路做一个输入信号的与单片机AD口的隔离电路,具体电路图如附件所示,想得到的是不管运放不工作或工作时,储能电容C13都只是通过R52放电,但经过试验发现当运放不工作时,储能电容C13电压由5V马上释放为0,后来改用TLC27L4,OPA4330,效果均一样,但当改用MICROCHIP公司的MCP604即不会有这样的问题,想询问一下贵司运放不工作时,第12脚对地是不是低阻态的,有没有可以解决该问题的运放呢?两种运放有什么区别?(文中的运放不工作为电源电压为0),我的邮箱是jianfeng.liu@xseec.cn,如果有任何问题和建议可以邮件联系我,谢谢!