This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA172: OPA172不同封装支持的电源版本不一致吗?

Part Number: OPA172
Other Parts Discussed in Thread: OPA2172

我目前电路中使用的运放具体型号是OPA172IDBVR,即SOT23封装,供电电源是±12V,在确认中发现datasheet首页描述封装不一样支持的电源版本不一样,有如下疑问,还请帮忙解答下:

1、SOT23封装的OPA172只能支持单电源版本吗,只支持正压,负压电源接GND吗?

2、若实际使用SOT23封装的OPA172接了±12V,可能会引发什么问题。

  • 您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,

    采用 SOT-23 封装的 OPA172DBVR 与单电源和双电源配置完全兼容。 由于内部器件在所有封装类型上都是相同的、并且该器件没有专用接地引脚、因此它只能识别 V+和 V-端子之间的总电位差。 ±12V 的设置可产生 24V 的总电压范围、完全处于 4.5V 至 36V 的 OPA172 额定工作范围内。只要电源引脚之间的总电源引脚不超过 40V 的绝对最大额定值、使用该配置就不存在固有风险

  • 好的,非常感谢。

  • 您好,

    数据手册第一页声明描述了该放大器不同版本可用的物理尺寸和外壳选项。“微型封装”是指超小型、节省空间的设计。

    • 单通道版本 OPA172 采用 SC70 和 SOT-23 封装:OPA172(单通道版本)提供两种小巧的“引脚式”封装。这些封装符合行业标准,尺寸非常小,但引脚清晰可见,便于焊接。
    • WSON-8 双通道版本:OPA2172(双通道版本)采用“无引脚”封装。它没有侧面伸出的引脚,而是在底部设有扁平焊盘。这使得两个放大器可以集成到比标准 8 引脚芯片更小更薄的封装中。