This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMH6643: 关于运放信号差分输入幅值范围的问题

Part Number: LMH6643

您好!

我最近做一个信号前端处理电路,准备选择LMH6643运放,但是Dadasheet中的“VIN Differential = +/-2.5V” 我不是很理解。

对 LMH6643的使用很简单,电源是+/-5V供电,一级正向放大(倍数可调,信号过电阻给到Vin+),一级反向放大1倍(Vin+过电阻接GND)。输入信号是没有偏置的(类似offset为0的正弦波)。

我的疑问是这个正弦波的输入幅值范围能不能超过+/-2.5V?

我有买两个样片搭电路测试,发现输入正弦波幅值可以达到+/-5V,已经远超VIN Differential,但LMH6643还在正常工作。不知道这个输入信号会不会使LMH6643失效?

  • 感谢您对TI产品的关注。
    我们正在核实您的问题,请等待我们的答复。

  • ABS最大表中的VIN差分指的是两个输入引脚上的直接电压差。这并非输入至放大器电路的电压。若您采用标准电路配置(看似为反相配置),则无需担心违反此规格。

  • 感谢回复,大概明白了。看这样理解对不对?

    VIN Differential指的是直接加到两个输入引脚的电压差,而放大电路中,不管是同向,还是反向,由于虚短,两个输入引脚上的电压可以认为是相等的,不会超过VIN Differential规定的+/-2.5V。

  • 正确,它直接作用在引脚上,并且在反相电路中,由于虚短,输入引脚除了瞬态时刻外不会有差分电压,而瞬态时刻的差分电压通常非常小。一个需要注意的问题是,比如你在一个缓冲电路中,非反相输入端的电压为0V,这意味着输出端和反相输入端也为0V。然后你瞬间在非反相输入端施加一个2.5V的阶跃电压,在这一瞬间,由于存在固有延迟,非反相引脚会有2.5V,而反相引脚仍然为0V。这样就会大幅度拉开你的输入端,可能会对输入级造成损坏。然而,在你的配置中,我不会太担心这个规格,而且你应该没问题。