This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
之前用OPA656做传感器信号的调理电路,关于其电源方案已经确定了。现在涉及到多维信号的调理,所以开始 考虑性价比,几个小问题,麻烦解答:
应用背景:
传感器信号为电场电荷感应信号,幅度范围在正负几十毫伏的量级,信号带宽在10MHz内,放大倍数在10-20之间。传感器电路实际工作环境是在户外,而且主要是夏天使用,温度范围应该
是在0-70度,主要工作温度范围在30-40之间。拟采用蓄电池供电。
对于运放的选择感觉有点盲目,板子已经用了大半年,当时急急忙忙的选择芯片做板子就开搞。
当然,理论上运放的相关性能参数是越好应用效果也 越好 ,我的疑问是我的需求是不是需要这样的运放?
1.“单位增益稳定”有什么优点? 带宽的选择?
之前选运放也是被单位增益稳定unit-gain stable这个概念吸引,实际这个参数有哪些优点还不是清楚,麻烦解释?
按照传感器信号的主要频率带宽和放大倍数,这样算来是不是200M左右的带宽就够了,但656的带宽为500M,是不是有点浪费?
2、选择OPA656主要是看中了它是FET输入,不需要前端高阻输入匹配,传感器信号直接进运放;其次,它的输入噪声电压是7nV/Hz,输入偏置电流2pA,在同类运放中也是比较低的了。
从性能的角度,这样的高精度运放在这种场合下是不是浪费?
而且656是单通道的,现在我一个板子上是两个或者三个传感器通道,这样从经济的角度应用该芯片是否合适?而且多个芯片在板子上不利于供电和PCB布图。
3、该芯片是FET输入,属于高输入阻抗型,差模阻抗和共模阻抗有何区别?
4、该芯片压摆率G=2时,290V/us,如果评估该参数和实际信号直接的对应关系?
5、关于供电,同一个运放采用单电源供电是否能够达到双电源供电的效果?特别是某些运放的datasheet中就明确支持单电源供电!
某些运放在单电源下无法实现0V输入 0V的输出,是不是这些运放就不能单电源供电?
希望能够解答,能够帮助我重新选择合理的芯片。不选最好的,只选最合适的,谢谢!
1. 所谓单位增益带宽,是相对于单极点近似说的。但实际情况往往是闭环后会出现两个或更多的极点,这有可能会造成闭环带宽的下降。
2. 你需要先估计一下你可以容忍的噪声有多大和Ibias多大。另外,TI有双通道/三通道/四通道的运放,可以去官网找找。
focus.ti.com.cn/.../parametricsearch.tsp
3. 差模阻抗是前级电路的AC信号向OPA656里面看,看到的阻抗,是相对双端说的。共模阻抗是前级DC信号看到的阻抗,是相对单端说的。
4. 建议通过仿真评估。
5. 如果手册里有明确提出,或有明确的测试图/表做支持,那么单电源供电应该可以达到不错的性能。如果手册中没有明确指出,建议通过仿真评估。
6. 虽然运放的maximum rating可以允许有0V或负电压输入,但是这种情况下并不一定保证性能。需要注意手册里通道的输入共模范围和输入差分范围。另外即使是rail-to-rail输出的运放,其输出也很难压到0,通常只能压到10~20mV。
评估工具建议采用TI的TINA-TI,该工具可以很方便地评估运放性能,下载地址是
OPA656的TINA模型和reference design在这个网址能找到
对于多通道运放,可以考虑评估一下如下图所示的这些运放,官网报价都比OPA656便宜。