Part Number: INA592
INA592IDR内部含有四个经过精密校准的电阻, 即pin 1和pin 3之间,pin 2和 pin 5之间。在使用中发现该芯片放大2倍功能异常,输出表现为放大2.1倍。使用万用表电阻档测量pin 1和pin 3之间电阻与pin 2和 pin 5之间电阻,发现两个阻值差距较大。请教以下问题请帮忙解答:
- 这个测量电阻的方法是否合理可行?
- 放大倍率有偏差的原因可能是什么?(更换芯片后功能正常)
谢谢解答。表现正常的芯片,测量引脚 1/3 和 2/5 之间电阻,大概为17.332kΩ与17.333kΩ、17.559kΩ与17.553kΩ;表现异常的芯片,测量引脚 1/3 和 2/5 之间电阻为:16.900kΩ与16.285kΩ、19.000kΩ与18.332kΩ、15.15kΩ与14.98kΩ、18.88kΩ与18.14kΩ、9.350kΩ与18.253kΩ等。表现异常的芯片在电路中的现象是:测量4/7引脚之间的电压,与6引脚的输出电压对比,不是2倍关系,或大或小,差距较大。
目前同一款板卡,前期生产约30块板卡未出现异常,近期生产的板卡频繁出现问题。
ESD目前无法完全排除,使用示波器测量芯片各引脚,未发现过压现象。是否有必要做开封及内部检测呢
谢谢解答。表现正常的芯片,测量引脚 1/3 和 2/5 之间电阻,大概为17.332kΩ与17.333kΩ、17.559kΩ与17.553kΩ;表现异常的芯片,测量引脚 1/3 和 2/5 之间电阻为:16.900kΩ与16.285kΩ、19.000kΩ与18.332kΩ、15.15kΩ与14.98kΩ、18.88kΩ与18.14kΩ、9.350kΩ与18.253kΩ等。表现异常的芯片在电路中的现象是:测量4/7引脚之间的电压,与6引脚的输出电压对比,不是2倍关系,或大或小,差距较大。
目前同一款板卡,前期生产约30块板卡未出现异常,近期生产的板卡频繁出现问题。
ESD目前无法完全排除,使用示波器测量芯片各引脚,未发现过压现象。是否有必要做开封及内部检测呢
电路本身不会损坏器件。 如果螺钉在运行过程中松动或拧紧、可能会导致 ESD 事件、但如果连接牢固/紧密、我不确定这是否会引发问题。 客户能否提供如何将电阻器与螺钉连接?
客户设置中是否有任何上电时序? 除了查看输入端的任何过压情况(基于您的输入,这应该没有问题)、这是器件损坏的常见方式。
此外、我假设他们使用的软件包是基于您最初发送的图像的 D 包或 DGK 包。 是这样吗? 否则、如果客户将 DRC 封装的散热焊盘连接到 GND、则可能必须将 DRC 封装的散热焊盘连接到 V-、因为 V-和内部散热焊盘之间通常存在连接。 我认为情况可能不是这样、因为可能会有超过 19%的板子出现不正常的情况。

您好,
上面所示的通电顺序可能不会引起任何问题,因为它通常需要在仅打开一个电源的情况下进行更长时间的操作。 这是所有运算放大器的常见问题,而不仅仅是INA592,这也是我们在TI关于运算放大器的精密实验室系列的电气过载部分中讨论的问题。
输入电压早于电源也可能导致问题,具体取决于器件看到的输入电流,但过压事件必须非常大(~60V)。 内部ESD二极管位于内部运算放大器的输入端,这意味着内部电阻器限制ESD二极管传导的电流。 这意味着ESD二极管必须发生非常大的降压,才能看到10mA的电流,这是下面所示的最大限值。 如果输入和任一电源之间的电压差为1V,ESD二极管不应导电。

客户能否发送其设计示意图? 他们能否让我们知道设备开机前后的事件? 如果这是设备出厂前的问题,我们的设备中会出现很大的脱落率,在我们测试CMRR/增益错误时肯定会注意到这一点。这意味着这一定是设备在收到设备后损坏的问题。