This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PGA854: 全差分放大器负输入端撞轨会导致正输入端被限幅吗

Part Number: PGA854

如题,单片机adc输入范围是0到3.3V,电源电压最低4.5V,如果我把Vcom设在1.65V,当负输入撞到负电源轨时,会发生为维持输出共模电压为Vcom而使得正输出也被限幅的现象吗,通过这种办法保护adc是否可行?

  • 您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好

    不可靠,不推荐。​ 原因如下:
    • 正输出可能超过ADC输入范围:若电源电压>3.3V,Vout+可能被推高至3.3V以上(例如3.5V),超过ADC的0-3.3V范围,造成损坏。
    • 非线性区行为不确定:当输出饱和时,共模反馈可能失调,导致输出瞬态过冲、振荡或不可预测的直流电平,反而威胁ADC安全。
    • 输入共模范围可能被违反:若输入信号使输入端接近或超出电源轨,放大器本身可能工作异常,失去正常放大功能。