我在做一个宽带直流放大器
仿真时发现前两级电路中存在很大的直流电压
请问这个电压对电路有影响么 有何影响
对电路的功率有影响么
如果对电路不利 请问该如何改正
电路图如下所示
其中电路中的R4可以去掉
仿真时在VF1电路交流电压值为10.03mv 直流电压值为5.65mv
VF2处直流电压值为605mv 交流电压值为1.05v
VCA810设置为放大100倍即40db
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
能说明一下你的输入信号时什么吗?也可以直接上传TINA文件方便直接帮助分析。
这个直流电压如果是电路本身带来的,对于整个电路是有影响的,放大电路级数愈多,放大倍数愈大,则输出端的漂移越严重。
可以采取的措施包括:精选元器件(提高元器件精度),选用高稳定电源,稳定静态工作点,通过补偿抵消放大电路的漂移。
输入信号是有效值为10mv左右的正弦波
电路图已经上传
我准备在这两级放大后面加一级ths3001的5倍放大
最后用ths3091并联输出以驱动一个50欧姆的负载
使负载上正弦波的有效值在10V以上
虽然仿真可以实现
但是里面的直流成分很大
我看了你的建议
感觉用“通过补偿抵消放大电路的漂移”的这个方法可行
我可以尝试一下
你的第一级输出就有5.65V的直流了,算上第二级的失调,再乘以第二级增益40dB,最终得到VF2处直流电压605mV是很正常的。是否可以考虑做成带通型的?用交流耦合把第一级的直流成分挡掉。感兴趣的频带一定要低至直流吗?
一般高速/宽带放大器考虑更多的是带宽/摆率/噪声,DC offset在这类运放中不太容易消除。如果对“通过补偿抵消放大电路的漂移”可以搜一下“DC offset cancelation”方面的文章或资料。应该是用一个辅助运放和一个电容,把DC offset储存在电容上,再反馈回输入端,和输入信号做减法,从而校准掉DC offset成分。但是这种方法比较麻烦,需要额外的运放,同时每个高增益级都需要加,所以成本和电路复杂性方面可能会有所提高。
1. DCOC需要在高增益级做。因为高增益级会不加分别地同时放大DC信号和AC信号,所以DC Offset被放大后通常在输出端变得很大。
2. DC offset如果不加消除,在后级看来就是有用信号。比如一个1mV的DC offset,经过一个20dB放大后变成10mV。如果再经过一个40dB放大后就会变成1V。如果此时后级接ADC,那么如此大的DC offset有可能会使信号超过ADC的量程。
3. 另外,即使不接ADC,经过逐级放大的DC offset也有可能使信号超出后级电路的输入范围。