This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA552怎么输出不了正负30V电压

Other Parts Discussed in Thread: OPA552, DAC7311, TL431

现在我用OPA552要求输出正负30V可调节电压,DAC用的是DAC7311 板子已经做出来了 可是不知道为什么电压输出的不对相差很多,而且要10路这样的电路,我焊接一路输出电压和焊接两路输出电压 都不一样(例如我只焊接了一路要求输出30V可是输出的是20V,我又焊接了一路要求也是输出30V结果是10几伏连第一路也变成10几伏了)是不是我的电路有问题,应该怎么设计呢!还有就是OPA552第8脚是干什么用的 我不知道是干什么用的所以用0欧电路选择地和5V。

  • 首先OPA552不是轨对轨输出,所以没法达到+/-30V,只能在28V左右。

    pin 8的flag是芯片热关断输出管脚,它是电流输出管脚,不要接电阻上拉,更不能通过0Ω电阻接DC-5V或者接GND。具体做法你可以看看datasheet的figure 25或26。

    从你图上看,你的各路间应该是独立的,除了公用+/-30V供电和DC-5V,其他的应该是互相独立,所以你说的焊接了两个,电压更低,首先你要做的就是检查+/-30V是不是负载太大,电压被拉低;

    另外从你的图上连接看,DC-5V可能已经不正常了,也就会导致你的2.5V不是你想要的值。还有不建议你2.5V通过这种分压的方式,分压电阻可能会影响运放的放大倍数。而且多个通道直接间会产生干扰,建议这个地方每个通道加个运放做跟随,然后加到输入端。

  • 负载特性如何?比如阻抗等,另外输出信号频率如何

  • 负载还没有接呢!因为是新开发的板子 我现在只焊接了运放 在测试运放是否正确   结构运放输出的电压 不对  比如在我图里最上边那个运放 如果基准电压2.5V正确 输出电压跟R186和R196阻值有关系 ,如果有关系 它们是什么样的关系呢!

  • 谢谢您帮我解答 还有就是您说的DC-5V工作不正常了 是怎么不正常呢!我没有看出来 还有就是2.5V我可不可以用TL431之类的基准电源芯片,因为板子上用运放的地方有好几十个 如果每个通道都用运放跟随 那样芯片太多 板子体积太大 有点接受不了。

  • 就是我上面讲的,FLAG管脚是个电流输出,你直接给他灌个5V电压进去,应该会出问题。

    如果你没做过热保护监控的话,FLAG管脚悬空在那就行,把两个0Ω电阻都去掉。

    基准的话,看你精度要求。只有加运放跟随才能保证你通道间不互相干扰。运放有那种小封装的,而且找个普通运放就ok,噪声小点的。

  • 哦  我知道了 谢谢您!

  • OPA552能用单电源36V的工作么?0-36V
  • 您好,
    可以的,(V+) to (V–)范围在8V~60V。